限制用户访问

将用户访问权限限制为执行其工作职能所需的最低访问权限级别。

由于角色更改、转移或终止而不再需要时,撤消用户特权。用户凭据不会过期。

注: 最大用户数为 50。可以随时添加或删除用户。

前提条件:

要定义用户访问:

  1. ION Setup 安全性向导中,单击 Next 以导航到 Define individual users/passwords
  2. 注意

    数据丢失

    请把设备的用户和密码信息记录在一个安全的位置。

    若不遵循这些说明,可能会导致数据丢失。

  3. 对于每个用户,选择用户,然后分配他们的权限:

  4. 参阅访问信息以了解设备访问等级特权。

  5. 接下来,可以: