设置高级安全性
测量仪安全性具有严格的用户登录和用户访问管理以及较强的密码复杂性。
注: 我们建议您使用高级安全模式。
欲了解有关高级安全模式功能的详细信息,请参阅高级安全性模式。
前提条件:
- 使用 ION Setup 建立测量仪连接。
- 登录凭据。
- 安全配置访问权限。
要设置高级安全性:
- 打开 ION Setup > 选择测量仪 > Setup Assistant。
- Security > Security Mode > Edit。将打开“Open Security Configuration file”对话框。
- 选择 advanced.scf 安全性配置文件。
- 单击 Open。如果出现提示,请单击“Yes”以使用高级安全性。
- 接下来,可以:
- 继续配置测量仪安全性设置。
- 单击 Finish 以将安全性设置保存到测量仪。