使用 ION Setup 配置骤降/骤升报警
要使用 ION Setup 配置骤降/骤升警报设置:
- 启动 ION Setup。
- 打开测量仪的 Setup Assistant。
- 单击 Alarming > Sag/Swell。
- 选择要配置的参数,然后单击 Edit。
随即显示该参数的设置对话框。
- 根据需要配置参数。
您需要设置的值会有所不同,具体情况取决于要配置的骤降/骤升报警。
| 参数 | 值/范围 | 描述 |
|---|---|---|
| Enable/Disable | Enabled 或 Disabled |
指定是否启用骤降/骤升记录和报警。 |
| Nominal | 1-999,999 |
电力系统的初级 RMS 电压。对于三角形配置的设备,使用线电压;对于星形配置的设备,使用相电压。 有关配置电压模式的更多信息,请参阅配置计量参数。 |
| Swell Limit | 额定值的百分比 | 指定以额定电压的百分比表示的骤升限值。 |
| Sag Limit | 额定值的百分比 | 指定以额定电压的百分比表示的骤降限值。 |
| Hysteresis | 百分比 – 请参见说明 |
指定骤降或骤升限值之间的幅值差异以及认定为电能质量事件已解决的阈值。 例如,如果测量仪的骤降限值设置为额定值的 90%,而迟滞设置为 2%,这意味着在骤降事件中,电压需要回到额定值的 92%,才可认为骤降事件已过去 |
| Alarm priority | 查看描述 |
选择您希望与骤降/骤升报警关联的报警优先级。 要停止显示报警而不影响测量仪的其他功能,请将报警优先级设置为“Info Only”。 |
| 参数 | 值/范围 | 描述 |
|---|---|---|
| Enable/Disable | Enabled 或 Disabled |
指定是否启用骤降/骤升记录和报警。 |
| Nominal | 1-999,999 | 指定用于电流骤降或骤升检测的额定电流值。 |
| Pickup | 额定值的百分比 | 指定分类为骤降或骤升时电流必须偏离额定电流的百分比。 |
| Dropout | 额定值的百分比 | 指定发出骤降或骤升结束信号时电流必须恢复到的额定值的百分比。 |
| Hysteresis | 不适用 |
显示骤降或骤升触发和恢复值之间的幅值差异。 要更改迟滞,请更改触发或恢复值。 |
| Alarm priority | 查看描述 |
选择您希望与骤降/骤升报警关联的报警优先级。 要停止显示报警而不影响测量仪的其他功能,请将报警优先级设置为“Info Only”。 |