配置高级电能质量

适用于AdvancedStandard

使用 ION Setup 配置测量仪的电力质量监控和记录设置,以符合 IEC 61000-4-30、EN 50160、IEEE 519 标准和快速电压变化 (RVC) 要求。

先决条件和注意事项

确保已启用并配置骤降/骤升报警。有关如何设置骤降/骤升报警的详细信息,请参阅使用 ION Setup 配置骤降/骤升报警

注: 在配置 EN 50160 或 IEEE 519 日志记录之前,必须启用 IEC 61000-4-30。

注意

数据丢失

  • 在配置与电能质量扰动相关的功能之前,请启用骤降/骤升报警。
  • 在启用其他电能质量监控和记录功能之前,请先启用 IEC 61000-4-30。

若不遵循这些说明,可能会导致数据丢失。

 

要配置高级电能质量:

  1. 启动 ION Setup
  2. 打开测量仪的 Setup Assistant
  3. 单击 Power Quality > Advanced PQ
  4. 配置 IEC 61000-4-30
  5. (可选)配置 EN 50160
  6. (可选)配置 IEEE 519
  7. (可选)配置 RVC

配置 IEC 61000-4-30

若要配置 IEC 61000-4-30:

  1. 选择 4 -30 Enable
  2. 单击 Edit 以配置测量仪的 IEC 61000-4-30 记录参数。
  3. 根据需要配置设置:
    IEC 61000-4-30 设置
    参数描述
    Enabled选择是否要启用 IEC 61000-4-30 监控。

    注: 监控 EN 50160 或 IEEE 519 参数时必须启用此选项。

    Threshold指定定义扰动的额定电压的百分比。例如,如果将其设置为 120 V 额定值的 10%,则当电压下降 12 V 及以下时会发生扰动。
    Hysteresis指定高于阈值的百分比,该百分比定义了扰动的结束。例如,如果将其设置为 2%,则当电压上升了额定电压的(10%+ 2%),即 14.4 V 及更高电压时,扰动结束。
    Log 4-30 3s measurements选择是否要启用 IEC 61000-4-30 3 秒间隔数据记录。
    Log 4-30 10s measurements选择是否要启用 IEC 61000-4-30 10 秒间隔数据记录。
  4. 单击 Send 保存更改。

    Advanced PQ 屏幕显示新的配置。

配置 EN 50160

若要配置 EN 50160:

  1. 选择 EN50160 Enable
  2. 如果您希望删除所有记录的 EN 50160 数据,请单击 Reset,然后单击 Yes 确认。

  3. 单击 Edit 以配置测量仪的 EN 50160 记录参数。

    注: 在测量仪开始监控 EN 50160 参数之前,必须启用 IEC 61000-4-30。

  4. 根据需要配置设置:
    EN 50160 设置
    参数描述
    Enabled选择是否要启用 EN 50160 监控。
    Nominal Voltage指定用于 EN 50160 的额定电压值。
    Nominal Frequency指定用于 EN 50160 的额定频率。
    Log EN50160 measurements选择是否要记录 EN 50160 参数。

    注: 您需要启用 EN 50160 监控才能记录参数。

  5. 单击 Send 保存更改。

    Advanced PQ 屏幕显示新的配置。

配置 IEEE 519

若要配置 IEEE 519:

  1. 选择 519 Enable
  2. 单击 Edit 以配置测量仪的 IEEE 519 记录参数。

    注: 在测量仪开始监控 IEEE 519 参数之前,必须启用 IEC 61000-4-30。

  3. Harmonics Limits 下拉列表中,选择您希望测量仪在分析谐波数据时使用的 IEEE 519 版本。

  4. 单击 Next

  5. 根据需要配置电压设置:
    IEEE 519 设置
    参数描述
    Nominal Voltage显示用于 IEEE 519 的额定电压值。

    注: 如果更改额定电压,则必须返回此设置屏幕并更新 IEEE 519 配置。

    <Bus voltage options>

    在公共耦合点选择总线电压。

    如果您不想记录与 IEEE 519 相关的数据,请选择 Disabled

  6. 指定总线电压后,单击 Next 以配置 IEEE 519 电流参数。
    IEEE 519 设置
    参数描述
    Maximum short circuit current输入公共耦合点的最大短路电流。
    Maximum demand load current输入公共耦合点的最大需量负载电流。
    Ratio这将显示最大短路电流与最大需量负载的比值。此值用于确定电压和电流失真限值。
  7. 单击 Next 查看显示谐波成分的电压和电流失真限值的屏幕。

    显示谐波 2 至 50 和 THD/TDD,以及电压失真百分比和电流失真百分比的相应设置限值。

  8. 单击 Finish 保存更改。

    Advanced PQ 屏幕显示新的配置。

配置 RVC

若要配置 RVC:

  1. 选择 RVC Enable
  2. 单击 Edit 以配置测量仪的 RVC 功能。

    注: 在测量仪可以开始监控和检测 RVC 之前,必须先启用骤降/骤升模块。

  3. 根据需要配置设置:
    快速电压变化设置
    参数描述
    Enabled
    • Disabled:ION Setup 已检测到骤降/骤升模块已禁用。转到 Alarming > Sag/Swell 并先启用骤降/骤升,以使测量仪检测 RVC。

    • Yes:RVC 监控已开启。

    • No:RVC 监控已关闭。

    Threshold以百分比指定发生 RVC 事件必须超过的 RMS 电压限值。
    Hysteresis以百分比形式指定 RVC 事件开始和结束阈值之间的幅值差异。
  4. 单击 Send 保存更改。

    Advanced PQ 屏幕显示新的配置。