波形记录

测量仪出厂配置的波形记录器存储与电能质量事件相关的波形数据。

波形信息用于识别电力系统扰动,这是工厂、医院、数据中心和其他机构日益关心的问题,因为他们的设备对电压或电流骤降、骤升及短暂中断非常敏感。还可使用波形信息来帮助确保符合电能质量标准。

除了测量和记录电压和电流的数值,您的测量仪还可以捕获正弦波形数据。电流和电压波形数据可以为分析系统电能质量或电能质量事件提供更多的信息。

当将系统的额定参数编程到测量仪中时,会自动检测电能质量事件,例如,骤降和骤升,并记录电压和电流波形数据。骤降/骤升检测的默认出厂设置足以满足大多数应用的需要,但您也可以修改触发波形记录所需的相对于额定值的偏差量。

波形数据存储格式

测量仪波形数据的存储格式由下列内容定义:

  • 周期:波形中包含的周期数(其持续时间)。
  • 样本:每个周期的样本数,即在每个周期中采集的波形数据点数。

这样您可以选择为较短的持续时间记录大量信息或者为较长的持续时间记录少量信息。您还可以配置波形记录,以便记录事件前和事件后数据。

波形数据类型

您可以使用测量仪来检测 ITI (CBEMA) 类型的扰动,并确定有关每个扰动的幅值和持续时间的相关信息。电能管理系统可以使用此信息在 ITI (CBEMA) 曲线上绘制扰动。

COMTRADE 波形数据可从测量仪中获得。

注: 如果您正在生成 COMTRADE 波形信息,则未禁用 COMTRADE 时不能修改相关的波形记录器。同样,如果未对等地配置波形记录器,也不会生成 COMTRADE 波形信息。

关键术语

术语 定义
COMTRADE 暂态数据交换通用格式 (COMTRADE) 是常用的波形数据格式。
ITI (CBEMA) 以图形方式描述信息技术设备通常可以耐受的交流输入电压包络的曲线。将测量仪波形信息绘制在此曲线上以帮助评估电能质量。
标称 正常或常用参数值。例如,许多电力系统的额定电压为 120 V。
骤降 电压或电流下降到低于额定值的电力事件。
骤升 电压或电流上升到高于额定值的电力事件。

欲了解有关,请参见 ION Reference 帮助中的波形记录器模块