IF_RobotFeedbackSpace - Allgemeine Informationen
Typ: |
Schnittstelle |
Verfügbar ab: |
V1.0.0.0 |
Erbt von: |
- |
Dieses Kapitel enthält Informationen zu folgenden Aspekten:
Schnittstelle mit Rückgabewerten der Roboterbewegung im kartesischen Raum.
Diese Schnittstelle ist Teil von IF_RobotFeedback und enthält Daten über die Bewegung des Roboters im kartesischen Raum.
Name |
Datentyp |
Zugriff |
Beschreibung |
---|---|---|---|
ifX |
Lesen |
Schnittstelle mit Rückgabewerten zur Bewegung des TCP (Tool Center Point) entlang der X-Achse des kartesischen Koordinatensystems. |
|
ifY |
Lesen |
Schnittstelle mit Rückgabewerten zur Bewegung des TCP entlang der Y-Achse des kartesischen Koordinatensystems. |
|
ifZ |
Lesen |
Schnittstelle mit Rückgabewerten zur Bewegung des TCP entlang der Z-Achse des kartesischen Koordinatensystems. |
|
lrCurvature |
LREAL |
Lesen |
Krümmung der Raumbewegung. oIF_RobotFeedback.ifSpace.lrCurvature - Näherung der Krümmung der Raumbewegung unter Berücksichtigung einer Trackingbewegung. oIF_RobotFeedback.ifTrajectoryStorage.ifSpace.lrCurvature - Krümmung der Raumbewegug ohne Berücksichtigung einer Trackingbewegung. Nur die über Fahrbefehle ausgelösten Bewegungen werden berücksichtigt. |
lrRefAccelerationRadial |
LREAL |
Lesen |
Radialbeschleunigung im kartesischen Raum. SQRT(AccResultant² + AccTangential²) |
lrRefAccelerationResultant |
LREAL |
Lesen |
Resultierende Beschleunigung im kartesischen Raum. SQRT(AccX² + AccY² + AccZ²) |
lrRefAccelerationTangential |
LREAL |
Lesen |
Tangentialbeschleunigung im kartesischen Raum. |
lrRefVelocityTangential |
LREAL |
Lesen |
Tangentialgeschwindigkeit im kartesischen Raum. |
lrTrackingDeviation |
LREAL |
Lesen |
Resultierender Schleppfehler im kartesischen Raum. SQRT(TDX² + TDY² + TDZ²) HINWEIS: Diese Eigenschaft wird von Modicon M262 Motion-Steuerungen nicht unterstützt. |
rstTangent |
REFERENCE TO PDL.ST_Vector3D |
Lesen |
Tangente der kartesischen Position entlang der verbundenen Bahn (siehe Verhalten von rstTangent (tangent vector feedback). |
rstEstimatedStopPosition |
REFERENCE TO PDL.ST_Vector3D |
Lesen |
Erwarteter kartesischer Anschlag auf der verbundenen Bahn, einschließlich eines potentiellen Trackings (siehe Verhalten der Feedback-Eigenschaft rstEstimatedStopPosition). |
xTrackingDeviationWarning |
BOOL |
Lesen |
TRUE = Der parametrierte maximale Schleppfehler entlang der Bahn wird überschritten. FALSE = Der parametrierte maximale Schleppfehler entlang der Bahn wird nicht überschritten. |