类型: |
枚举 |
适用的版本: |
V1.0.2.0 |
枚举 ET_Result 包含对由此库的 POU 所执行的运算的结果予以指示的可能值。
名称 |
值(UDINT) |
描述 |
---|---|---|
状态信息,由 q_etResult 指示(如果 q_xError = FALSE) |
||
0 |
功能块执行准备就绪。 |
|
1 |
功能块已成功执行。 |
|
10 |
功能块正在读取输入 i_sIndexFilePath 所引用的文件的内容。 |
|
11 |
索引文件中定义的驱动器的参数被读取。这些识别号 (IDN) 通过异步任务藉由 Sercos III 通道读取,并被保存到控制器的内存中。 |
|
12 |
参数被保存到控制器中的参数文件中。此文件和路径被输入 i_sParameterFilePath 引用。 |
|
13 |
输入 i_sParameterFilePath 所引用的已保存参数 (IDN) 被读出到内存中。 |
|
14 |
输入 i_sParameterFilePath 所引用的已保存参数 (IDN) 通过异步任务藉由 Sercos III 被写入到驱动器中。 |
|
15 |
参数被存储到驱动器的非易失性存储区域中。 |
|
16 |
正创建异步任务,以供读取和写入 Sercos 服务数据之用。 |
|
错误信息,由 q_etResult 指示(如果 q_xError = TRUE) |
||
30 |
创建异步任务时检测到错误。 |
|
31 |
执行时间超过 GPL.Gc_uiMaxExecutionTime 定义的限值。 另请参阅 GPL(全局参数列表)。 |
|
32 |
输入 i_ifDrive 无效或为 0。 |
|
33 |
定义 Sercos 参数识别号 (IDN) 的字符串(包含在参数 sIndexFilePath 或 sParameterFilePath 中)不符合 Sercos III 规范。 请参阅 SercosCommunication 库指南的 Sercos III 识别号章节。 |
|
34 |
Sercos 驱动器 AxisState 必须为 1。 |
|
35 |
CSV 文件中定义的 VendorID 与从所连接的驱动器中读出的 VendorDeviceID 不一致。 |
|
37 |
||
38 |
指定文件路径的语法无效。 |
|
39 |
要读取的指定文件的内容不受支持。 |
|
40 |
打开文件时检测到错误。 |
|
41 |
写入文件时检测到错误。 |
|
42 |
关闭文件时检测到错误。 |
|
43 |
读取文件时,检测到内部错误。 |
|
44 |
不包含文件扩展名字符的指定文件路径不在有效长度范围内。无法添加缺省文件扩展名。 不包含文件扩展名的文件路径的字符数不得超过 255 个字符减去缺省文件的长度。 |
|
45 |
包含文件扩展名的指定文件名超出允许长度(126 个字符)。 |
|
46 |
指定的文件名无效。 |
|
47 |
内部表格的单元格不够。检查 GPL.Gc_uiMaxNumOfRowsRead 的值。 |
|
50 |
在读取或写入参数时,Sercos 驱动器检测到错误(比如,检测到无效的 IDN)。 有关无效参数的更多信息,请参阅输出 q_sResultMsg。 请参阅 EcoStruxure Machine Expert – Basic 在线帮助的参数通道(服务通道)的错误代码章节。 |
|
51 |
Sercos 不处于通信阶段 4。 |
|
52 |
逻辑地址无效。 |
|
53 |
检测到服务请求错误。 |
|
54 |
Sercos 服务超时。 |
|
55 |
被寻址的驱动器不支持 ServiceData 功能。 |
|
56 |
服务传输无效。 |
|
999 |
检测到内部错误。 请联系 Schneider Electric 技术支持部。 |
oFB_ParameterUpload
oFB_ParameterDownload