Symbol:
Funktion: Der Dialog stellt Parameter für das Objekt CNC-Programm zur Verfügung.
Aufruf: Menü , Kontextmenü des Objekts
Voraussetzung: Das Objekt CNC ist im Gerätebaum selektiert.
Applikationsweite CNC-Einstellungen sind im Objekt CNC-Einstellungen gespeichert.
Siehe auch
Aktivieren Sie die Option, um das CNC-Objekt vom Übersetzen auszuschließen. Dann werden keine IEC-Daten generiert. Es ist jedoch möglich, den G-Code als eine ASCII-Datei zu speichern. Wenn Sie so eine Datei zur Laufzeit lesen wollen, können Sie die Funktionsbausteine der Bibliothek SM3_CNC verwenden.
Siehe auch
|
Implementation: |
|
|
Übersetzungsmodus |
Verhalten beim Kompilieren
|
|
Dateiname |
Voraussetzung: Übersetzungsmodus ist Datei. Standard: $ObjectName$.cnc. Dieser Standardwert repräsentiert einen Platzhalter, der beim Einloggen durch den Objektnamen des CNC-Objekts (wirksamer Dateiname) ersetzt wird. Wenn Sie einen Dateinamen eingeben, beachten Sie, dass nur die Zeichen [a-zA-Z0-9$_.] für Dateinamen zulässig sind. Das Feld für den Dateinamen darf weder leer sein noch mit einem Punkt anfangen oder enden. Weiterhin muss ein Punkt aber kein Pfad im Dateinamen enthalten sein. |
|
Queue-Größe |
Standard: 100. Die Einstellung der Größe hat keinen Einfluss auf die Größe der generierten |
|
Standardwerte |
|
|
Geschwindigkeit (F) [u/s] |
Dieser Wert wird verwendet, wenn im CNC-Programm der Wert der Geschwindigkeit (im F-Wort) nicht gesetzt ist. In Wegeinheiten pro Sekunde. Wertebereich: [0, 1e9]. Standard: 0 |
|
Beschleunigung (E+) [u/s²] |
Dieser Wert wird verwendet, wenn der Wert der Beschleunigung (im E-Wort mit positivem Wert) nicht gesetzt ist. In Wegeinheiten pro Sekunde im Quadrat. Wertebereich: ]0, 1e9]. Standard: 100 |
|
Verzögerung (E-) [u/s²] |
Dieser Wert wird verwendet, wenn der Wert der Verzögerung (im E-Wort mit negativem Wert) nicht gesetzt ist. In Wegeinheiten pro Sekunde im Quadrat. Wertebereich: ]0, 1e9]. Standard: 100 |
|
Standardwerte für schnelle Positionierung (G0) |
|
|
Geschwindigkeit (FF) [u/s] |
Dieser Wert wird verwendet, wenn im CNC-Programm der Wert der Geschwindigkeit im Eilgang (im FF-Wort) nicht gesetzt ist. In Wegeinheiten pro Sekunde. Wertebereich: [0, 1e9]. Standard: 0 |
|
Beschleunigung (EF+) [u/s²] |
Dieser Wert wird verwendet, wenn der Wert der Beschleunigung im Eilgang (im "EF+"-Wort mit positivem Wert) nicht gesetzt ist. In Wegeinheiten pro Sekunde im Quadrat. Wertebereich: [0, 1e9]. Standard: 0 |
|
Verzögerung (EF-) [u/s²] |
Dieser Wert wird verwendet, wenn der Wert der Verzögerung im Eilgang (im "EF-"-Wort mit negativem Wert) nicht gesetzt ist. In Wegeinheiten pro Sekunde im Quadrat. Wertebereich:[0, 1e9]. Standard: 0 |
|
3D-Modus |
Voraussetzung: Implementierung DIN 66025, Übersetzungsmodus CNC_REF und OUTQueue
|
|
Offlinewerte von Variablen |
Variablen: Wenn Offlinewerte definiert sind, öffnet sich der Dialog Offlinewerte der Variablen. In diesem Dialog werden Variablen angezeigt und können auch editiert werden. |
|
Startposition |
Standard: 0 |
Siehe auch