Befehl 'Ausstehende Änderungen'

Symbol:

Funktion: Der Befehl öffnet die Ansicht Ausstehende Änderungen. Darin sind alle Objekte aufgelistet, die sich gegenüber der Basisrevision geändert haben oder die mit einer Sperre belegt sind.

Aufruf: Ansicht ‣ Ausstehende Änderungen

Ansicht 'Ausstehende Änderungen'

In der unteren Hälfte der Ansicht werden die geänderten oder gesperrten Objekte angezeigt. Sie können die Befehle Übertragen, Zurücksetzen und Aktualisieren auf einzelne oder mehrere Objekte anwenden. Im Kontextmenü eines selektierten Objekts finden Sie Befehle zum Vergleich sowie zur Anzeige der Versionsgeschichte.

Ein Doppelklick auf das Objekt öffnet den Projektvergleich.

Auswählen

Auswahl oder Abwahl aller Objekte

Übertragen

Übertragen der lokalen Änderungen in das SVN-Projektarchiv

Zurücksetzen

Rücksetzen der lokale Änderungen auf den Stand der Basisrevision der Arbeitskopie

Aktualisieren

Der Befehl überträgt Änderungen im SVN-Projektarchiv in das Projekt. Die Aktualisierung wird mit der HEAD Revision ausgeführt.

Sperre beibehalten

Sperre wird nach dem Übertragen nicht automatisch freigegeben

Letzte Meldungen

Zeigt die zuletzt verwendeten Logmeldungen. Sie können auf eine Logmeldung klicken, um sie zu übernehmen.

Meldungen...

Geben Sie eine Logmeldung ein, die Ihre Änderung kommentiert.

Beispiel: Bug fix error 123

Siehe auch