Maximale Anzahl der Optionsmodule

Pro Gerät werden bis zu vier Optionsmodule unterstützt.

Einschränkungen:

  • Es darf jeweils nur ein 4-Leiter-RS-485-Modul und ein LWL-Ethernet-Modul installiert werden.
  • Je nach Art und Anzahl der an Ihrem Messgerät angeschlossenen Optionsmodule müssen Sie u. U. die maximale Betriebstemperatur des Messgeräts verringern oder die Anzahl der Optionsmodule beschränken. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter Maximale Betriebstemperatur mit Optionsmodulen.
  • Bei einem Messgerät in Schalttafelmontage ist die physische Stärke des Messgerät-Montagematerials ein begrenzender Faktor für die Anzahl der anschließbaren Module. Wenn Ihr Messgerät in einem Bereich montiert ist, in dem starke Schwingungen oder andere physische Belastungen auftreten, kann sich das einschränkend auf die Fähigkeit des Messgeräts auswirken, mehrere Optionsmodule zu unterstützen und dicht auf der Montageoberfläche aufzuliegen. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter Mechanische Eigenschaften.

Hinweis

GERÄTE SCHADEN

Überschreiten Sie die Maximalzahl von optionalen Modulen nicht.

Die Nichtbeachtung dieser Vorschriften kann zur Beschädigung des Geräts führen.