Konfiguration von BACnet/IP über ION Setup
Verwenden Sie ION Setup für die Konfiguration von BACnet/IP.
Voraussetzungen:
- Firmwareversion 4.6.0 oder höher.
- Sicherheitszugriff auf die Kommunikationskonfiguration.
- Die BBMD-Adresse bei Verwendung des Fremdgerät-Modus. Wenn Sie die BBMD-Adresse nicht kennen, wenden Sie sich an Ihren lokalen Netzwerkadministrator.
-
Lesen, verstehen und implementieren Sie relevante Risikominderungsstrategien für die Cybersicherheit, die in Sicherheitsrisiken und Risikominderungsstrategien und System-Defense-in-Depth-Annahmen erläutert werden.
Wenn in Ihrem BACnet-Netzwerk BBMDs genutzt werden, dann sorgen Sie dafür, dass Sie wissen, wie Sie Risiken in Ihrem Netzwerk mindern können. BBMDs ermöglichen die Übertragung von Broadcast-Nachrichten über IP-Router.
Hinweis
UNBERECHTIGTER ZUGRIFF oder Netzwerkstörung
● Verschlüsseln Sie die Daten auf allen externen Verbindungen. ● Physische Trennung der Steuerungssystem-Netzwerke von Nichtsteuerungssystem-Netzwerken. ● Überwachen und verwalten Sie Kommunikationslasten. Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu einem unbefugten oder nicht beabsichtigten Zugriff auf Daten oder zu einer Netzwerkstörung führen.
Die Konfiguration von BACnet/IP umfasst zwei Schritte:
-
Aktivieren Sie BACnet/IP.
-
Geben Sie Ihre BACnet/IP-Einstellungen ein.
So aktivieren Sie BACnet/IP:
- Öffnen Sie ION Setup.
- Öffnen Sie den Setup Assistant für Ihr Messgerät.
- Wählen Sie Communications > Advanced Ethernet > Protocols aus.
-
Wählen Sie BACnet/IP und dann Edit aus.
Geben Sie bei Aufforderung die Anmeldedaten des Geräts ein.
Der Bildschirm BACnet/IP Protocol Settings wird angezeigt.
- Wählen Sie Enabled aus.
- Wählen Sie OK aus, um BACnet/IP zu aktivieren.
So geben Sie Ihre BACnet/IP-Einstellungen ein:
- Öffnen Sie den Setup Assistant für Ihr Messgerät.
- Wählen Sie Communications > 3rd Party Protocols > BACnet aus.
- Geben Sie Ihre BACnet/IP-Einstellungen ein.