Sicherheitsrisiken und Risikominderungsstrategien
Gehen Sie die folgenden Probleme und Sicherheitsrisiken sowie die Risikominderungsstrategien durch, um diese Risiken zu minimieren:
| Problem | Sicherheitsrisiko | Minderungsstrategien |
|---|---|---|
|
Benutzerkonten Standardkontoeinstellungen bilden häufig ein Einfallstor für unbefugte Zugriffe durch böswillige Benutzer. |
Wenn Sie das Standardkennwort nicht ändern, kann ein unbefugter Zugriff erfolgen. | Ändern Sie das Standardkennwort „0“ (null), um unbefugte Zugriffe einzudämmen. Siehe Standardkennwort ändern. |
|
Unverschlüsselte Protokolle ION, Modbus, DNP, DLMS, IEC 61850, Mit diesen Protokollen können die Geräte Daten nicht verschlüsselt übertragen. |
Wenn sich ein böswilliger Benutzer Zugriff auf Ihr Netzwerk verschafft hat, könnte er die Kommunikation abfangen. |
Segmentieren Sie das Netzwerk physisch oder logisch, wenn Sie Daten über ein internes Netzwerk übertragen. Verschlüsseln Sie Protokollübertragungen auf allen externen Verbindungen mit einem verschlüsselten Tunnel, einem TLS-Wrapper oder mit Secure ION. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter System-Defense-in-Depth-Annahmen. Deaktivieren Sie nicht verwendete Protokolle. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter Protokolle deaktivieren und aktivieren und Portnummern ändern. |
|
Selbstsignierte Zertifikate Ab Werk enthalten Messgeräte ein selbstsigniertes SSL-Zertifikat. Wenn Webseiten über HTTPS und Secure ION (ION über TLS) verwendet werden, ist ein SSL-Zertifikat erforderlich. |
Selbstsignierte Zertifikate können nicht validiert werden. Ein Angreifer mit Netzwerkzugriff könnte sich als das Gerät ausgeben, um Anmeldedaten zu erhalten, die über den TLS-Tunnel gesendet werden. | Verwenden Sie ein von einer Zertifizierungsstelle (CA) signiertes SSL-Zertifikat sowie externe Netzwerkkontrollen. |