ION-Protokollverbindung und Portnummer einstellen
Wenn Sie in ION Setup eine Verbindung zu einem Gerät im Modus „Single ION Device“ herstellen, versucht ION Setup automatisch, eine Verbindung zum Secure ION-Port herzustellen. Wenn Ihre IT-Infrastruktur nicht so konfiguriert ist, dass der Datenverkehr über den Secure ION-Port ermöglicht wird, stellt das Gerät eine Verbindung mithilfe von ION über TCP her.
Sie können die Standard-ION-Verbindung auf einem Gerät, das Secure ION unterstützt, außer Kraft setzen, indem Sie die IP-Adressen-Verbindungsoptionen manuell an die IPv4-Adresse anhängen. Auf diese Weise wird das Verbindungsverfahren explizit definiert.
Die folgende Tabelle enthält die Überschreibungswerte, die Sie verwenden können, und das daraus resultierende Verbindungsverfahren:
| Beispiel-Überschreibungswert | Verbindungsverfahren |
|---|---|
| 10.168.68.245/7443 | Explizite Verbindungsherstellung zu Port 7443. Wenn die Registrierung ION über TLS = 7443 vorschreibt, wird eine TLS-Verbindung hergestellt. |
| 10.168.68.245/TLS | Explizite Verwendung der Registrierung für eine Verbindungsherstellung zum festgelegten „ION über TLS“-Port. Werkeinstellung: 7443. |
| 10.168.68.245/TLS:7443 | Explizite Verwendung einer TLS-Verbindung zum festgelegten Port. In diesem Beispiel 7443. |
Beispiel:
Verwandte Konzepte:
Verwandte Aufgaben: