Herstellung einer Geräteverbindung über Secure ION

Verwenden Sie ION-Software, um über Secure ION eine Verbindung zu einem Gerät herzustellen.

Wenn Sie ION Setup im Netzwerkmodus oder Power Monitoring Expert nutzen, konfigurieren Sie das Gerät so, dass es den für Secure ION programmierten IP-Port verwendet.

Voraussetzungen:

Ihre IT-Infrastruktur muss entsprechend konfiguriert sein, um den Datenverkehr über den Secure ION-Port zu ermöglichen.

So stellen Sie über Secure ION eine Verbindung zu einem Gerät her:

  1. Stellen Sie unter Device Properties den IP Port auf den Secure ION-Port ein:
  2. Klicken Sie auf OK.

Hinweis: Wenn Sie in ION Setup eine Verbindung zu einem Gerät im Modus „Single ION Device“ herstellen, versucht ION Setup automatisch, eine Verbindung zum Secure ION-Port herzustellen. Wenn der festgelegte Port in Ihrem Netzwerk nicht verfügbar ist, stellt das Gerät eine Verbindung mithilfe von „ION over TCP“ her. Sie können mit ION-Software Geräte so konfigurieren, dass das Standardverbindungsverfahren außer Kraft gesetzt wird. Informationen hierzu finden Sie unter ION-Protokollverbindung und Portnummer einstellen.

Verwandte Konzepte:

Secure ION

Secure ION-Sicherheitszertifikate