SNMP-Implementierungen

MIB-Dateien

Ihr Messgerät ist mit MIB-II kompatibel, wie durch die Standard-MIB-Datei RFC 1213 definiert.

Für SNMP müssen Sie die ION-MIB-Datei Ihres Messgeräts (zum Herunterladen erhältlich auf www.se.com) in das NMS laden.

Sie müssen RFC 1213 installieren, da dies erforderlich ist, um die Basis-Netzwerkinformationen für das Messgerät auszulesen (z.B. TCP/IP-Verkehr oder Anzahl der erhaltenen Pakete), wenn es nicht in Ihrer SNMP-Manager-Software enthalten ist.

Community-Zeichenfolgen

Eine Community-Zeichenfolge ist eine Textzeile, mit deren Hilfe Anfragen vom NMS an Ihr Messgerät authentifiziert werden.

Auf Ihrem Messgerät gibt es zwei Community-Zeichenfolgen:

  • Nur-Lesen-Community: Diese Community-Zeichenfolge wird von SNMP-GET-Anfragen (schreibgeschützt) verwendet. Der ursprünglich werksseitig eingestellte Wert dieser Nur-Lesen-Community-Zeichenfolge ist öffentlich.
  • Lesen-Schreiben-Community: Diese Community-Zeichenfolge wird von SNMP-SET-Anfragen (Lesen/Schreiben) verwendet. Der ursprünglich werksseitig eingestellte Wert dieser Lesen-Schreiben-Community-Zeichenfolge ist privat.

HINWEIS: Sie können die Lesen-Schreiben-Community-Zeichenfolge auch für SNMP-GET-Anfragen (schreibgeschützt) verwenden.

Wenn Ihr Messgerät eine fehlerhafte Community-Zeile erhält, generiert es ein AuthenticationFailure-Trap.

Systemzeichenfolgen

Eine Systemzeichenfolge ist eine Textzeile, die konfiguriert werden kann, um Informationen über Ihr Messgerät zu liefern.

Auf Ihrem Messgerät gibt es drei Systemzeichenfolgen:

  • Systemverantwortlicher: Geben Sie den Namen des SNMP-Systemadministrators ein.
  • Systembezeichnung: Geben Sie einen beschreibenden Namen für Ihr Messgerät ein.
  • Systemstandort: Geben Sie eine Beschreibung des Standorts Ihres Messgeräts ein.

SNMP-Trapping-Implementierung

Allgemeine SNMP-Traps, die von Ihrem Messgerät unterstützt werden, sind:

  • Coldstart: Das Messgerät (SNMP-Agent) wird hochgefahren.
  • Linkup: Der SNMP-Agent ist aktiviert.
  • AuthenticationFailure: Das Messgerät (SNMP-Agent) hat einen falschen Community-Wert empfangen.

Unternehmensspezifische SNMP-Traps, die von Ihrem Messgerät unterstützt werden, sind:

  • Tief: Trap von Ereignissen mit einer niedrigen Ereignispriorität.
  • Mittel: Trap von Ereignissen mit einer mittleren Ereignispriorität.
  • Hoch: Trap von Ereignissen mit einer hohen Ereignispriorität.
Trap Ereignisprioritätsbereich
Niedrig 64–127
Mittel 128–191
Hoch 192–255

HINWEIS: Die Einstellungen für Anzahl der Ereignisse oder maximale Zeitverzögerung gelten nur für Unternehmens-SNMP-Traps.

Weitere Informationen finden Sie unter SNMP-Zuordnungs-, SNMP-Options-, und Alarmoptionsmodule in der ION Reference-Hilfe.