Standardkennwort ändern
Ändern Sie das Standardkennwort 0, um unbefugte Zugriffe einzudämmen. Standardkontoeinstellungen bilden häufig ein Einfallstor für unbefugte Zugriffe durch böswillige Benutzer.
Voraussetzungen:
- Öffnen Sie eine Sicherheitskonfigurationsdatei im ION Setup-Sicherheitsassistenten.
So ändern Sie das Standardkennwort:
- Klicken Sie im ION Setup-Sicherheitsassistenten auf Next, um zur Option Define individual users/passwords zu navigieren.
- Markieren Sie USER1 und klicken Sie auf Password.
- Geben Sie das neue Kennwort ein und bestätigen Sie es.
- Klicken Sie auf OK.
- Dann haben Sie die Wahl:
- Fahren Sie mit dem Verfahren Messgerät-Sicherheitseinstellungen konfigurieren fort.
- Klicken Sie auf Finish, um Ihre Sicherheitskonfigurationsänderungen auf das Messgerät zu übertragen.
Tipp: Bewegen Sie den Mauszeiger über die Textfelder, um Details zu den Zeichenanforderungen anzuzeigen. Verwenden Sie eine Kombination verschiedener Zeichen, um das Kennwort zu stärken. Ein Kennwort kann bis zu 16 Zeichen lang sein.
Hinweis
ZUGRIFFS VERLUST
Achten Sie darauf, dass das von Ihnen eingestellte Kennwort mit dem Front-Bedienfeld des Geräts und der Software kompatibel ist, die für die Kommunikation mit dem Gerät verwendet wird.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu einem Verlust des Zugriffs auf das Gerät führen.
ION Setup unterstützt Kennwörter bis zu einer Länge von 16 Zeichen, aber einige ION-Software-Clients unterstützen möglicherweise noch keine Kennwörter, die länger als sechs alphanumerische Zeichen sind.
Voraussetzungen:
So ändern Sie das Standardkennwort:
- Wählen Sie User Accounts aus.
- Wählen Sie USER1 aus und klicken Sie dann auf Password.
- Rufen Sie Authentication auf und führen Sie dann folgende Schritte aus:
- Geben Sie das neue Kennwort ein und bestätigen Sie es.
- Geben Sie das aktuelle Kennwort (Standardkennwort) ein.
- Wählen Sie Save aus.
- Dann haben Sie die Wahl:
- Fahren Sie mit dem Verfahren Messgerät-Sicherheitseinstellungen konfigurieren fort.
- Übertragen Sie Ihre Sicherheitskonfigurationsänderungen auf das Messgerät.
Hinweis
ZUGRIFFS VERLUST
Achten Sie darauf, dass das von Ihnen eingestellte Kennwort mit dem Front-Bedienfeld des Geräts und der Software kompatibel ist, die für die Kommunikation mit dem Gerät verwendet wird.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu einem Verlust des Zugriffs auf das Gerät führen.
CAE unterstützt Kennwörter bis zu einer Länge von 50 Zeichen, aber einige ION-Software-Clients unterstützen möglicherweise noch keine Kennwörter, die länger als sechs alphanumerische Zeichen sind.