Sperren und Ereigniszeitüberschreitungen festlegen

Eine Sperre verhindert nach einer vordefinierten Anzahl von erfolglosen Anmeldeversuchen die Anmeldung bei einem gültigen Benutzerkonto. Sperren tragen dazu bei, dass kennwortbasierte BruteForce-Angriffe keinen Erfolg haben.

Mit einer Ereigniszeitüberschreitung wird das Zeitintervall festgelegt, in dem die Eingabe identischer falscher Anmeldedaten als ein Anmeldeversuch für die Ereignisaufzeichnung behandelt wird.

Hinweis: Fehlgeschlagene Benutzeranmeldeversuche über Ethernet – und alle zugehörigen Sperren – gelten sowohl für ION als auch für Secure ION. Fehlgeschlagene Benutzeranmeldeversuche über andere Kommunikationskanäle – wie etwa eine serielle Schnittstelle – werden separat verfolgt.

Sie können die folgenden Kontosperren- und Ereigniszeitüberschreitungsoptionen festlegen:

  • Sperre nach erfolglosen Anmeldeversuchen
  • Sperrendauer
  • Ereigniszeitüberschreitung nur für ION oder Secure ION und nur, wenn keine ION-Sitzungen genutzt werden

Voraussetzungen:

So legen Sie Benutzersperren und Zeitüberschreitungen fest:

  1. Klicken Sie im ION Setup-Sicherheitsassistenten auf Next, um zur Option Select protocol lockout options zu navigieren:

  2. Wählen Sie jedes Protokoll aus und klicken Sie auf Edit, um die Sperren- und Zeitüberschreitungswerte zu ändern für:
    • Benutzersperre nach erfolglosen Anmeldeversuchen
    • Zeitüberschreitung nur für ION-Protokoll
  3. Geben Sie einen Wert für die Lockout duration in Minuten ein.
  4. Dann haben Sie die Wahl: