Messgerätkonfigurationsoptionen deaktivieren und aktivieren

Durch die Einschränkung von Konfigurationsoptionen, wie z. B. Modbus, die Webseiten und das Display sowie das Gewähren von allein schreibgeschütztem Zugriff, wird die Angriffsfläche des Messgeräts verringert.

Voraussetzungen:

So deaktivieren und aktivieren Sie die Konfigurationsmethoden des Messgeräts:

  1. Klicken Sie im ION Setup-Sicherheitsassistenten auf Next, um zur Option Security Options zu navigieren.
  2. Unter Security Options:

    Markieren Sie das Kontrollkästchen Enable Web oder heben Sie dessen Markierung auf, um die Möglichkeit, die Messgeräteinstellungen online über die Webseiten anzuzeigen, zu aktivieren oder zu deaktivieren.

    Markieren Sie das Kontrollkästchen Allow setup by webpages oder heben Sie dessen Markierung auf, um die Möglichkeit, die Messgeräteinstellungen über die Webseiten zu ändern, zu aktivieren oder zu deaktivieren.

    Markieren Sie das Kontrollkästchen Allow Front Panel programming oder heben Sie dessen Markierung auf, um die Möglichkeit, die Messgeräteinstellungen über das Display zu ändern, zu aktivieren oder zu deaktivieren.

    Wählen Sie eine Option aus der Dropdown-Liste Modbus Access aus:

    • None – Damit wird der Zugriff auf die integrierte Modbus-Zuordnungsübersicht deaktiviert.
    • Read/Write – Damit wird die Konfiguration von grundlegenden Messungsparametern aktiviert, wobei ausschließlich das Modbus-Kommunikationsprotokoll verwendet wird.
    • Read Only – Damit wird der Lese-Zugriff auf Messungsparameter aktiviert, wobei ausschließlich das Modbus-Kommunikationsprotokoll verwendet wird. Diese Option ist werkseitig aktiviert.
  3. Dann haben Sie die Wahl: