Benutzerzugriff beschränken

Beschränken Sie den Benutzerzugriff jeweils auf die geringste Zugangsstufe, die ein Benutzer braucht, um seine Tätigkeit ausüben zu können.

Widerrufen Sie Benutzerrechte, wenn diese aufgrund einer Rollenänderung, Versetzung oder Kündigung nicht länger benötigt werden. Benutzeranmeldedaten laufen nicht ab.

Hinweis: Die maximale Benutzeranzahl ist 50. Benutzer können jederzeit hinzugefügt oder entfernt werden.

Voraussetzungen:

So legen Sie den Benutzerzugriff fest:

  1. Klicken Sie im ION Setup-Sicherheitsassistenten auf Next, um zur Option Define individual users/passwords zu navigieren.
  2. Hinweis

    Datenverlust

    Vermerken Sie die Benutzer- und Kennwort-Informationen für Ihr Messgerät an einem sicheren Ort.

    Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu einem Datenverlust führen.

     

  3. Wählen Sie die Benutzer einzeln aus und weisen Sie ihnen ihre Berechtigungen zu:

  4. Weitere Informationen zu den Berechtigungsstufen für den Gerätezugriff finden Sie unter Zugriff.

  5. Dann haben Sie die Wahl: