Erweiterte Sicherheit einrichten

Die Messgerätsicherheit umfasst starke Benutzeranmeldungen, Benutzerzugriffsverwaltung und Kennwortsicherheit.

Hinweis: Wir empfehlen die Verwendung des erweiterten Sicherheitsmodus.

Ausführliche Informationen zu den Funktionen des erweiterten Sicherheitsmodus finden Sie unter Erweiterter Sicherheitsmodus.

Voraussetzungen:

  • Messgerätverbindung mit ION Setup
  • Anmeldedaten
  • Sicherheitskonfigurations-Zugriffsberechtigungen

So richten Sie die erweiterte Sicherheit ein:

  1. Öffnen Sie ION Setup >, wählen Sie das Messgerät und dann > Setup Assistant aus.
  2. Security > Security Mode > Edit. Das Dialogfeld „Open Security Configuration File“ wird angezeigt.
  3. Wählen Sie die Sicherheitskonfigurationsdatei advanced.scf aus.
  4. Klicken Sie auf Open. Klicken Sie bei Aufforderung für die Verwendung der erweiterten Sicherheit auf Yes.
  5. Dann haben Sie die Wahl: