Einbruchs-/Spitzenaufzeichnung konfigurieren

Verwenden Sie ION Setup, um die Protokolldaten und Wellenformdatensätze Ihres Messgeräts zu Einbruchs-/Spitzenereignissen zu konfigurieren und die Wellenformdaten in COMTRADE-Dateien zu exportieren.

Es gibt zwei Datenschreiber zur Aufzeichnung von Daten zu Einbrüchen und Spitzen:

  • Das Einbruchs-/Spitzen-Protokoll (Data Rec 5) zeichnet Daten für das Auftragen der ITIC-Kurve (CBEMA) auf.
  • Das Sg/Sw HS-Protokoll (Data Rec 6, Advanced und Standard) zeichnet Spannungs- und Stromdaten vom Power Meter-Hochgeschwindigkeitsmodul auf.

So konfigurieren Sie das Einbruchs-/Spitzen-Protokoll, das Sg/Sw HS-Protokoll (Advanced und Standard), das Einbruchs-/Spitzen-Wellenformprotokoll und die Einbruchs-/Spitzen-COMTRADE-Dateien:

  1. Starten Sie ION Setup.
  2. Öffnen Sie den Setup Assistant für Ihr Messgerät.
  3. Klicken Sie auf Power Quality > Sag/Swell Logging.
  4. Wählen Sie das Datenprotokoll aus und klicken Sie auf Edit.
  5. Geben Sie bei Aufforderung das Messgerätkennwort ein.

    Der Sag/Swell Logging Wizard wird angezeigt.

  6. Auf dem Bildschirm Device setting verification werden die Ergebnisse der Messgerätkonfigurationsprüfung auf mögliche Fehler zur Einbruchs-/Spitzenüberwachung und -berichterstellung angezeigt. Klicken Sie auf Fix, um Details anzuzeigen, oder klicken Sie auf Next, um die Ergebnisse zu ignorieren und zum nächsten Bildschirm zu wechseln.
  7. Auf dem Bildschirm Disturbance Logging Setup wird die Einstellung Log Depth für das Einbruchs-/Spitzen-Protokoll (Data Rec 5) angezeigt. (Optional) Ändern Sie die maximale Anzahl der Datensätze, die im Protokoll gespeichert werden sollen.
  8. Klicken Sie auf Next. Wenn Sie ein Essential-Messgerät haben, fahren Sie mit dem Bildschirm Waveform Log Setup fort.
  9. (Advanced und Standard) Auf dem Bildschirm High Speed Recording werden die Einstellungen für den Einbruchs-/Spitzen-Hochgeschwindigkeitsdatenschreiber (Sg/Sw HS-Protokoll – Data Rec 6) angezeigt. Konfigurieren Sie diese Einstellungen, damit das Messgerät eine Burst-Datenprotokollierung durchführt.
    Parameter Beschreibung Anmerkungen
    Enable Burst Data Logging Markieren Sie dieses Kontrollkästchen oder heben Sie dessen Markierung auf, um die Burst-Datenprotokollierung zu aktivieren bzw. zu deaktivieren. -
    Pre-trigger recording Damit wird festgelegt, wie viele Vorereignisdatensätze (in Sekunden) erfasst werden sollen. Die tatsächliche Anzahl der Datensätze, die im Einrichtungsregister Pre-trigger Records des Einbruchs-/Spitzen-Hochgeschwindigkeits-datenschreibers eingestellt ist = (2 x Netzfrequenz) x (Anzahl der Sekunden). Wenn die Netzfrequenz geändert wird, wird die Aufzeichnungsdauer der Einstellungen „Pre-trigger recording“ und „Post-trigger recording“ automatisch an die neue Frequenzeinstellung angepasst.
    Post-trigger recording Damit wird festgelegt, wie viele Nachereignisdatensätze (in Sekunden) erfasst werden sollen. Die tatsächliche Anzahl der Datensätze, die im Register Post-trigger Records des Einbruchs-/Spitzen-Hochgeschwindigkeits-datenschreibers eingestellt ist = (2 x Systemfrequenz) x (Anzahl der Sekunden). Wenn die Netzfrequenz geändert wird, wird die Aufzeichnungsdauer der Einstellungen „Pre-trigger recording“ und „Post-trigger recording“ automatisch an die neue Frequenzeinstellung angepasst.
    Total # of recordings Damit wird festgelegt, wie viele Burst-Daten-Protokolldatensätze im Langzeitspeicher (NVRAM) gespeichert werden sollen. Die tatsächliche Anzahl der Datensätze, die im Einrichtungsregister Depth des Einbruchs-/Spitzen-Hochgeschwindigkeits-datenschreibers konfiguriert ist = (Total # of recordings) x (Pre-trigger Records + Post-trigger Records + 1). Ausführliche Informationen zur Berechnung eines Datenprotokoll-Datensatzes finden Sie unter Datenschreiber-Burst-Daten. Wenn die Burst-Datenprotokollierung aktiviert ist, wird im Kurzzeitspeicher (RAM) eine entsprechende Anzahl an Datensätzen zugeteilt, die 2 Burst-Daten-Protokolldatensätzen entspricht. Die tatsächliche Anzahl der Datensätze, die im Einrichtungsregister Buffer Depth des Einbruchs-/Spitzen-Hochgeschwindigkeits-datenschreibers eingestellt ist = 2 x (Pre-trigger Records + Post-trigger Records + 1).
  10. Klicken Sie auf Next.
  11. Konfigurieren Sie auf dem Bildschirm Waveform Log Setup den Wellenformschreiber für die Standard- oder verzögerte Wellenformerfassung.

    Hinweis: Der Sag/Swell Logging Wizard unterstützt die erweiterte Wellenformerfassung nicht. Weitere Informationen zur Standard-, verzögerten und erweiterten Wellenformerfassung finden Sie unter Wellenformerfassung.

    ParameterBeschreibung
    Waveform DepthDamit wird die maximale Anzahl der im Messgerät gespeicherten Wellenformdatensätze festgelegt.
    Waveform FormatDamit wird die Anzahl der Abtastungen pro Periode und die Anzahl der Perioden festgelegt, die in einem Wellenformdatensatz gespeichert sind.
    Trigger PositionDamit wird die Anzahl der Perioden festgelegt, die vor bzw. nach der Wellenform erfasst werden sollen. Die „Trigger Position“ kann über die Vorperioden-Pfeile oder über den Schieberegler eingestellt werden.

    Hinweis: Die maximale Anzahl der Perioden (Vorereignis + Nachereignis) darf die Gesamtzahl der Perioden unter „Waveform Format“ nicht überschreiten.

  12. Klicken Sie auf Next.
  13. Konfigurieren Sie die COMTRADE-Einstellungen Ihres Messgeräts:
    1. Markieren Sie das Kontrollkästchen Generate COMTRADE files oder heben Sie dessen Markierung auf, um die Erstellung von COMTRADE-Datensätzen zu aktivieren oder zu deaktivieren.

      Hinweis: Die Wellenformanzeige auf den Webseiten Ihres Messgeräts verwendet die Messgerät-COMTRADE-Dateien. Wenn Sie Wellenformen auf den Messgerät-Webseiten anzeigen wollen wählen Sie Generate COMTRADE files aus.

      Hinweis: Die werkseitige COMTRADE-Konfiguration unterstützt ausschließlich die Standard-Wellenformerfassung.

    2. Geben Sie den Wert für Log depth für die COMTRADE-Dateien ein, um die maximale Anzahl der Datensätze festzulegen, die auf der SFTP-Site Ihres Messgeräts gespeichert werden soll.
  14. Klicken Sie auf Finish.

    Sie werden zum Bildschirm „Sag/Swell Logging“ zurückgeleitet und der Eintrag zeigt Ihre neue Konfiguration an.

    Falls nichts passiert, wenn Sie auf Finish klicken, überprüfen Sie die Protokolltiefe und die Puffertiefe von Ihren anderen Datenprotokollen, um sicherzustellen, dass das Messgerät über ausreichend Speicher für diese Änderungen verfügt. Passen Sie bei Bedarf die Protokolltiefe und die Puffertiefe der Daten- und Wellenformschreiber an.