Effacement complet du compteur

Suivez la procédure dans l’ordre indiqué, en effectuant la tâche Écrasement des registres de module de communication en dernier de façon à conserver la connectivité.

Pour cette procédure, vous aurez besoin de ce qui suit :

  • Connexion de l’appareil avec ION Setup
  • Identifiants de connexion.
  • Privilèges d’accès à la configuration de la sécurité.

AVIS

PERTE de données

Avant de réinitialiser le compteur, assurez-vous que toutes les données importantes ont été enregistrées.

Le non-respect de ces instructions peut entraîner une perte de données.

 

AVIS

PERTE D’ACCÈS

Vous devez maintenir un accès suffisant pour communiquer avec l’appareil.

Le non-respect de ces instructions peut entraîner la perte de l’accès à l’appareil.

 

Pour effacer complètement le compteur :

  1. Écrasez les registres de module de communication. Cela remplace le modèle de compteur par le modèle d’usine par défaut. Voir Écrasement du fichier de modèle du compteur pour les étapes détaillées.
  2. Supprimez le fichier de configuration CEI 61850. Cela désactive les fonctions liées au protocole CEI 61850. Voir « Suppression d’un fichier de configuration CEI 61850 », page 75, pour plus d’informations.
  3. Restaurez la configuration de sécurité par défaut. Voir « Restauration de la configuration de sécurité par défaut », page 126, pour plus d’informations.
  4. Écrasez les registres de module d’usine. Cela supprime les valeurs suivantes :
    • Propriétaire de l’appareil
    • Étiquette de l’appareil
    • Emplacement de l’appareil
    • Nom de l’appareil
  5. Voir Écrasement des registres de module d’usine pour plus d’informations

  6. Effectuez une réinitialisation générale. Cela supprime les valeurs suivantes :
    • Journal d’événements, enregistrements de données et captures d’ondes
    • Fichiers d’événements de qualité de l’énergie (COMTRADE)
    • Énergie, mesures, min./max., facturation, mode test et valeurs moyennes maximales
    • Compteur de perturbations (creux/pointe), paramètres EN50160 et statistiques.
  7. Écrasez les registres des modules de communication. Cela supprime les valeurs pour les détails de l’infrastructure du réseau. Voir Écrasement des registres de module de communication pour plus d’informations