Enregistrement des données
Le compteur est doté par défaut d’une configuration complète pour l’enregistrement de données. La capacité et la configuration par défaut de l’enregistrement de données sont décrites à la section Capacité d’enregistrement par défaut.
Pour plus d’informations sur les modules Data Recorder de votre compteur, reportez-vous à la documentation en ligne ION Reference.
Configuration l’enregistrement de données
Utilisez Power Monitoring Expert ou ION Setup pour modifier les paramètres d’enregistrement.
Avec le panneau avant
L’enregistrement de données ne peut être configuré avec le panneau avant.
Avec ION Setup
- Ouvrez Setup Assistant pour votre compteur. Consultez l’aide d’ION Setup pour plus d’instructions.
- Sélectionnez le dossier Logging.
Configurez les paramètres d’enregistrement dans les écrans Memory, Load Profile et Event Log.
Écran Memory
- Cliquez sur Logging > Memory pour réallouer la mémoire dans le compteur.
- Sélectionnez le journal à configurer, puis cliquez sur Edit. Vous pouvez modifier la durée d’enregistrement Log Duration (en jours) et la taille du journal Log Size (en nombre d’enregistrements). La modification de ces paramètres affecte la mémoire allouée à ce journal.
Écran Load Profile
- Sélectionnez Logging > Load Profile pour configurer le Revenue Log.
- Cliquez sur l’onglet Channels pour accéder aux sources Revenue Log. Sélectionner une source.
- Cliquez sur Unlink pour dissocier le paramètre de la source.
- Cliquez sur Edit pour modifier le paramètre. La boîte de dialogue Parameter Selection affiche les groupes de registres source. Pour afficher les registres individuels, développez le nœud à côté du groupe de registres. Sélectionnez le registre que vous souhaitez connecter à la source, puis cliquez sur OK.
Cochez la case Show all available registers pour afficher une liste complète de tous les registres possibles.
- Cliquez sur l’onglet Interval/Depth pour modifier l’intervalle et la durée du Revenue Log ainsi que la gestion des enregistrements manquants.
Écran d'événements
- Sélectionnez l’écran Event Log pour configurer les événements qui sont enregistrés et les paramètres de notification.
- Cliquez sur l'onglet Events (Événements), sélectionnez un paramètre puis cliquez sur Edit (Modifier) :
– Depth : ce paramètre spécifie le nombre d’événements contenus dans le journal des événements.
- Cliquez sur l’onglet Notifications pour configurer les paramètres de notification du journal des événements en fonction du nombre d’entrées non lues. Ces paramètres permettent de définir le lecteur désigné et de fixer un maximum d'entrées de journal d'événements non lues. Sélectionnez un paramètre, puis cliquez sur Edit pour le modifier.
- Designated Reader : ce paramètre vous permet de sélectionner un utilisateur comme lecteur désigné du journal des événements. Une entrée de journal des événements est considérée comme non lue jusqu'à ce qu'elle soit consultée ou sauvegardée sur un support externe par le lecteur désigné. Cette fonction permet d'éviter l'écrasement des entrées qui n'ont pas encore été vérifiées.
- SMTP Server : ce paramètre affiche l’adresse IP du serveur SMTP. Cette valeur est uniquement affichée sous cet onglet. Sélectionnez Communications > Network Settings > SMTP pour modifier ce paramètre. Voir Configurer les connexions Ethernet pour plus d’informations sur la configuration des paramètres réseau.
- Depth : ce paramètre affiche le nombre d’événements que peut contenir le journal des événements. Cette valeur est uniquement affichée sous cet onglet. Sélectionnez Logging > Event Log > Events pour modifier ce paramètre.
- Unread Events : ce paramètre affiche le nombre d’entrées de journal des événements qui n’ont pas encore été consultées ou sauvegardées sur un périphérique de stockage externe par le lecteur désigné. La valeur est remise à zéro dès que le lecteur désigné ouvre le journal des événements. En revanche, la valeur ne change pas lorsqu'un utilisateur autre que le lecteur désigné ouvre le journal des événements. Cette valeur n'est pas configurable.
– Cutoff : ce paramètre détermine le niveau de priorité minimal pour les événements à enregistrer ; les événements de priorité inférieure sont ignorés.
– EvPriority : ce paramètre définit la priorité des événements Sag/Swell. Voir Configuration de l’enregistrement des événements de qualité de l’énergie pour plus d’informations
– PhaseLossEnable : ce paramètre active ou désactive l’enregistrement des événements de perte de phase.
Configurer la capture d’onde
Il n’est pas nécessaire de modifier la configuration par défaut des modules de capture d’onde. Cependant, si vous souhaitez changer le format des captures d’onde, reportez-vous à la description du module de capture d’onde dans la documentation en ligne ION Reference.
REMARQUE : Si vous générez des journaux de données de forme d’onde COMTRADE, les modules Waveform Recorder associés ne peuvent pas être modifiés, à moins que le registre Module Enable du module COMTRADE ne soit Disabled. Si les modules Waveform Recorder ne sont pas configurés à l’identique (c’est-à-dire que leurs registres de configuration ont les mêmes valeurs), le module COMTRADE ne se connecte pas.
Gabarit d’enregistrement par défaut
Les parties suivantes décrivent la capacité par défaut des journaux et la configuration de l’enregistrement.
REMARQUE : La configuration par défaut de l’enregistrement peut être utilisée par d’autres composants de votre système de surveillance de l’énergie (les composants de génération de rapports de Power Monitoring Expert, par exemple). Avant de modifier la configuration par défaut d’un des journaux, assurez-vous d’avoir compris l’incidence de la modification sur ces composants et sur les données qu’ils affichent.
Capacité d’enregistrement par défaut
Le tableau suivant indique les profondeurs et les intervalles d’enregistrement par défaut des différents enregistreurs de données et de captures d’onde du compteur.
|
Type de journal |
ION8650A Profondeur par défaut |
ION8650B Profondeur par défaut |
ION8650C Profondeur par défaut |
Intervalle |
|---|---|---|---|---|
| Journaux d’énergie | ||||
| Journal de facturation |
9120 |
6240 |
3360 |
900 secondes |
| Journal des pertes |
9120 |
6240 |
s/o |
900 secondes |
| EgyDmd Log |
9120 |
6240 |
s/o |
900 secondes |
| Journal des valeurs nominales journalières | ||||
|
DailyNom Log |
450 |
450 |
s/o |
Quotidien |
| Journaux historiques | ||||
| Hist Logs |
9120 |
6240 |
s/o |
900 secondes |
| Journaux d’harmoniques | ||||
| Harm Logs |
2280 |
1560 |
s/o |
3600 |
| Enregistreurs de perturbations | ||||
| Transient Log |
3000 |
s/o |
s/o |
Déclenchés à la demande |
| Journal des creux et pointes |
3000 |
3000 |
3000 |
Déclenchés à la demande |
| SagSwellState Log |
3000 |
3000 |
s/o |
Déclenchés à la demande |
| COMTRADE¹ |
1 |
s/o |
s/o |
Déclenché par Waveform Recorder |
| Journaux EN50160 (ION8650A et ION8650B uniquement) | ||||
|
14 Data Recorders |
Variable² |
Variable² |
s/o |
Quotidien, hebdomadaire, 10 minutes...² |
| Journaux 4-30 (ION8650A et ION8650B uniquement | ||||
| 8 Data Recorders |
Variable³ |
Variable³ |
s/o |
3 secondes, 10 minutes, 2 heures |
¹ Pour plus d’informations, consultez la note technique COMTRADE and ION Technology.
² Pour plus d’informations, consultez la note technique Power Quality: Meters and EN50160.
³ Pour plus d’informations, consultez la note technique IEC 61000-4-30 Compliance and ION meters.
Modification de la profondeur des journaux
Pour augmenter le nombre d’enregistrements conservés dans l’enregistreur, vous devez modifier la valeur du registre de configuration Depth du module Data Recorder.
Le registre de configuration RecordMode définit les modalités d’écrasement des anciens enregistrements. Avant de modifier ce registre de configuration, reportez-vous à la description du module Data Recorder dans la documentation en ligne ION Reference.
Fréquence d’enregistrement
Cinq modules de périodisation définissent la fréquence des différents enregistrements de données :
- Revenue Log Trg définit la fréquence d’enregistrement des valeurs de facturation.
- Loss Log Trg définit la fréquence d’enregistrement des données de compensation des pertes (Loss Compensation Data).
- « EgyDmd Log Trg » définit la fréquence d’enregistrement des données dans le journal énergie et valeurs moyennes (Energy and Demand Log), lequel sert notamment à générer des rapports dans Web Reporter.
- Hist Log Trg définit la fréquence d’enregistrement des données historiques.
- Harm Log Trg définit la fréquence d’enregistrement des harmoniques.
Si vous programmez le compteur pour écrire des données dans un enregistreur à des intervalles continus inférieurs à 60 secondes, vous risquez de perdre des données en cas de panne de courant.
AVIS
perte de données
Si vous programmez votre compteur pour un enregistrement lourd, utilisez un onduleur.
Le non-respect de ces instructions peut entraîner une perte de données.
Pour modifier la fréquence de l’enregistrement des données (en secondes), modifiez le registre de configuration Period. Ne modifiez pas le registre de configuration Sync Mode.
Configuration par défaut de l’enregistrement
Les sections qui suivent décrivent chaque module Data Recorder (enregistreur de données) et les paramètres consignés par chacun. Il se peut que votre compteur ne soit pas pourvu de tous les journaux décrits et les paramètres peuvent varier suivant le compteur, son logiciel embarqué et son modèle.
Journal de facturation
Le journal de facturation est configuré pour être utilisé avec le logiciel de facturation UTS MV-90. Voici les valeurs enregistrées par défaut dans le journal de facturation par défaut :
|
Paramètre |
Description |
|
kWh del int |
kWh fournis, par intervalle |
|
kWh rec int |
kWh reçus, par intervalle |
|
kVARh del int |
kVARh fournis, par intervalle |
|
kVARh rec int |
kVARh reçus, par intervalle |
Enregistrement de données historiques
Trois enregistreurs de données permettent d’enregistrer les grandeurs « standards » du réseau électrique, telles que le courant de phase, la tension de phase et le facteur de puissance. Par défaut, ils consignent les valeurs suivantes des registres de sortie :
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Journal des pertes
Le journal des pertes Loss Log est configuré pour enregistrer les valeurs de perte. Par défaut, il consigne les paramètres suivants (variables selon le modèle interne du compteur) :
|
Template (modèle) |
Paramètre Loss Log (journal des pertes) |
Description |
|
Tous |
MU Ia^2h int |
Courant par intervalle, phase A, heures au carré |
|
Tous |
MU Ib^2h int |
Courant par intervalle, phase B, heures au carré |
|
Tous |
MU Ic^2h int |
Courant par intervalle, phase C, heures au carré |
|
35S uniquement |
MU Vll ab^2h int |
Tension composée par intervalle, phase A, heures au carré |
|
35S uniquement |
MU Vll bc^2h int |
Tension composée par intervalle, phase B, heures au carré |
|
35S uniquement |
MU Vll ca^2h int |
Tension composée par intervalle, phase C, heures au carré |
|
9S/29S/36S uniquement |
MU Vln a^2h int |
Tension simple par intervalle, phase A, heures au carré |
|
9S/29S/36S uniquement |
MU Vln b^2h int |
Tension simple par intervalle, phase B, heures au carré |
|
9S/29S/36S uniquement |
MU Vln c^2h int |
Tension simple par intervalle, phase C, heures au carré |
Journaux d’harmoniques
Deux enregistreurs consignent dans différents journaux les valeurs d’harmoniques telles que le facteur K et le taux global de distorsion harmonique (THD). Ces enregistreurs sont Harm Mean Log et Harm High Log. Par défaut, ils consignent les valeurs suivantes :
|
|
|||||||||||||||||||||||||
Journal énergie et valeurs moyennes
L’un des enregistreurs de données est configuré pour fournir des données à destination du composant Web Reporter de Power Monitoring Expert.
|
EgyDmd |
|
|
kWh del |
kVAh del+rec |
|
kWh rec |
kW sd del-rec |
|
kWh del-rec |
kVAR sd del-rec |
|
kVARh del |
kVA sd del+rec |
|
kVARh rec |
PF lag mean |
|
kVARh del-rec |
PF lead mean |
Enregistrement des creux/pointes et des transitoires
Trois enregistreurs fournissent des informations sur ces événements de qualité de l’énergie. Les enregistreurs de données Sag/Swell et Transient, par défaut, consignent les valeurs suivantes :
|
Journal des creux/pointes (ION8650A et ION8650B) |
|||
|
DistDur |
DistV1Engy |
DistV2Engy |
DistV3Engy |
|
DistV1Min |
DistV2Min |
DistV3Min |
DistNominal |
|
DistV1Max |
DistV2Max |
DistV3Max |
SwellLim |
|
DistV1Avg |
DistV2Avg |
DistV3Avg |
SagLim |
|
Journal des creux/pointes (ION8650C) |
|
||
|
DistDur |
DistV2Max |
PT Prim |
|
|
DistV1Min |
DistV3Min |
PT Sec |
|
|
DistV1Max |
DistV3Max |
CT Prim |
|
|
DistV2Min |
DistNominal |
CT Sec |
|
|
Journal des transitoires |
|||
|
TranV1Dur |
TranV2Max |
TranNominal |
PT Sec |
|
TranV1Max |
TranV3Dur |
Threshold |
CT Prim |
|
TranV2Dur |
TranV3Max |
PT Prim |
CT Sec |
L’enregistreur de données SagSwellState fournit des informations complémentaires nécessaires aux journaux des creux/pointes et transitoires.
Voir Configuration de l’enregistrement des événements de qualité de l’énergie pour activer ou désactiver l’enregistrement des événements creux/pointes et transitoires dans le journal des événements.
REMARQUE : La modification des journaux creux/pointes, transitoires et SagSwellState sont des procédures de niveau avancé qui doivent être exclusivement effectuées par des utilisateurs ayant une bonne connaissance de l’appareil ION et de l’interaction de ces enregistreurs de données.
Pour plus d’informations sur les journaux COMTRADE, consultez la note technique COMTRADE and ION Technology.
Enregistrement de conformité EN50160 (ION8650A et ION8650B uniquement)
Par défaut, 14 modules Data Recorder sont utilisés pour enregistrer les paramètres de conformité EN 50160.
|
|
Le compteur enregistre les données du compteur de conformité EN 50160 pour les périodes d’observation actuelles et précédentes ainsi que les événements EN 50160. Activez ou désactivez l’enregistrement des données des paramètres de conformité EN50160 via le diagramme de qualité de l’énergie par défaut dans le composant Vista de Power Monitoring Expert.
Pour plus d’informations sur l’enregistrement des données de conformité EN50160, reportez-vous à la note technique Power Quality: ION Meters and EN50160.
Enregistrement CEI 61000-4-30 (ION8650A et ION8650B uniquement)
Huit enregistreurs de données servent à enregistrer les paramètres relatifs à la conformité CEI 61100-4-30 et à créer des rapports.
| Data Recorder (enregistreur de données) | Paramètres 4-30 consignés |
|---|---|
|
4-30 3s THD Log 4-30 3s RMS Log 4-30 10mRMS Log 4-30 10mTHD Log 4-30 2hTHD Log 4-30 2hRMS Log 4-30 10s Freq 4-30 Intrp Log (désactivé par défaut) |
– Perturbations de tension – V1-RMS (valeur efficace) – V2-RMS – V3-RMS – THD (taux de distorsion harmonique) – Vneg/Vpos – Vzero/Vpos – V-Overdeviation (écart excessif) – V-Underdeviation (écart insuffisant) – Fréquence – Flicker (uniquement disponible avec le variant A) – Déséquilibre |
Pour plus d’informations sur la conformité à la norme CEI 61000-4-30, consultez la note technique IEC-61000-4-30 Compliance and ION meters.
Affichage des informations des journaux de données
Dans ION Setup
- Sélectionnez votre compteur.
- Sélectionnez View > Data Screens > Data Recorders. Selon votre compteur, les journaux suivants peuvent être affichés :
- Average Harmonics (harmoniques moyennes)
- Energy & Demand (énergie et valeurs moyennes)
- Historic Average, Historic Highs, Historic Lows (valeurs historiques moyennes, hautes et basses)
- Maximum Harmonics (harmoniques maximales)
- Revenue Log (journal de facturation)
- Sag & Swells (creux/pointes)
- Transformer Losses (pertes transformateur)
- Transitoires (ION8650A uniquement)
Voir Partage des rapports pour des informations sur la génération de rapports de base dans ION Setup.
Dans Power Monitoring Expert
Vous pouvez afficher des informations des journaux de données dans les composants Vista, WebReach et Web Reporter de Power Monitoring Expert. Voir l’aide de Power Monitoring Expert pour plus d’informations.