Procédure de réinitialisation
La procédure de réinitialisation permet d’effacer certaines des valeurs accumulées par le compteur.
Procédure de réinitialisation générale
Pour procéder à la réinitialisation matérielle sur de tels compteurs, vous devez retirer le couvercle et actionner manuellement le bouton. Voir Réinitialisations générales sur les compteurs à verrouillage matériel pour plus d’informations
Sur les compteurs sans verrouillage matériel, en revanche, la réinitialisation générale peut être effectuée par voie logicielle. Il n’est pas nécessaire que le compteur soit en mode TEST.
AVIS
perte de données
Avant d’effectuer une réinitialisation générale, téléchargez toutes les données importantes du compteur.
Le non-respect de ces instructions peut entraîner une perte de données.
Paramètres affectés par la réinitialisation générale
La réinitialisation générale efface du compteur la plupart des valeurs accumulées et toutes les mesures de facturation dérivées ; efface les journaux d’événements et les journaux de capture d’onde du compteur ; et efface les enregistrements de forme d’onde COMTRADE du serveur FTP intégré du compteur. Les valeurs réinitialisées varient selon que le compteur est en mode NORM ou en mode TEST (voir Modes de fonctionnement).
Mode NORM ou mode ALT
Dans les modes NORM ou ALT, les paramètres suivants sont remis à zéro :
- Énergie et valeurs moyennes
- Maximum de valeur moyenne
- Calcul des pertes
- Mesures min./max. à long terme
- Compteurs de perturbations de la qualité de l’énergie
- Registres tarifaires
Les données suivantes sont effacées :
- Journal des événements (Event Log)
- Tous les enregistreurs de données
- Toutes les captures d’onde
- Tous les fichiers COMTRADE
Mode TEST
Toutes les mesures d’énergie et de valeurs moyennes du mode TEST sont remises à zéro.
Procédure de réinitialisation des valeurs moyennes
Paramètres affectés par la réinitialisation des valeurs moyennes
Les valeurs réinitialisées varient selon que le compteur est en mode NORM ou en mode TEST.
- Mode NORM : remet à zéro les maxima de valeur moyenne enregistrés par le compteur.
- Mode TEST : les paramètres de test pour les valeurs moyennes sont remis à zéro.
Demand Lockout Time
Le registre de configuration Demand Lockout Time du module d’options d’affichage définit l’intervalle minimum entre deux réinitialisations consécutives des valeurs moyennes. Le compteur ignorera toute tentative de réinitialisation en dehors des intervalles définis par le registre.
La valeur par défaut est de 25 jours. Pour plus d’informations sur le registre de configuration Demand Lockout Time, voir Configuration de la réinitialisation du délai de verrouillage des valeurs moyennes.
Pour plus d’informations sur le module d’options d’affichage, reportez-vous à la documentation en ligne ION Reference.
Avec le panneau avant
Réinitialisation générale depuis le panneau avant
Le bouton de réinitialisation générale « Master Reset » est encastré pour éviter les activations accidentelles. Pour procéder à une réinitialisation générale, vous devez d’abord retirer le couvercle du compteur :
danger
Risque d’électrocution
Portez un équipement de protection individuelle (EPI) et veillez à ne jamais toucher les contacteurs de levier du compteur lorsque vous accédez aux boutons en face avant d’un compteur de tableau.
Le non-respect de ces instructions entraînera la mort ou des blessures graves.
- Retirez le couvercle avant du compteur. Reportez-vous au Manuel d’installation du ION8650 pour les instructions et les mesures de sécurité.
- À l'aide d'une épingle ou instrument similaire, appuyez sur le bouton de réinitialisation pendant quelques secondes. Le message All recorded data will be lost HOLD TO CONTINUE s’affiche. Laissez le bouton de réinitialisation générale enfoncé pendant 5 secondes pour poursuivre la réinitialisation.

REMARQUE : Ne configurez pas votre compteur et ne l’éteignez pas non plus tant que l’écran du panneau avant n’ait affiché un message indiquant que la réinitialisation générale est terminée. Si vous configurez ou éteignez votre compteur au cours d’une réinitialisation générale, les paramètres concernés risquent de ne pas être complètement réinitialisés.
Réinitialisation des valeurs moyennes depuis le panneau avant
L’interrupteur de réinitialisation de valeurs moyennes peut être actionné avec le couvercle en place ou retiré.
Dans la plupart des applications, l’interrupteur de réinitialisation des valeurs moyennes est plombé par un mécanisme inviolable ; l’alésage traversant de l’interrupteur permet de poser un plombage externe ou un mécanisme de verrouillage. Voir pour plus d’informations sur le plombage inviolable.
REMARQUE : Un registre appelé Demand Lockout Time (délai de verrouillage des valeurs moyennes) définit l’intervalle minimal entre deux réinitialisations consécutives des valeurs moyennes. Le compteur ignorera toute tentative de réinitialisation en dehors des intervalles définis par le registre. La valeur par défaut de Demand Lockout Time est de 25 jours (2 160 000 s).
Avec ION Setup
- Ouvrez Setup Assistant pour votre compteur. Consultez l’aide de ION Setup pour plus d’instructions.
- Cliquez sur Verification.
- Sélectionnez Normal Mode et cliquez sur Display.
- Cliquez sur l’onglet souhaité de la boîte de dialogue Normal Mode. Deux réinitialisations sont disponibles : Peak Reset et Master Reset. Cliquez sur le bouton approprié pour lancer la réinitialisation de votre choix (réinitialisation des maxima dans notre exemple).
Une boîte de dialogue s’affiche lorsque la réinitialisation est terminée.
REMARQUE : Ne configurez pas votre compteur et ne l’éteignez pas non plus tant qu’un message ne s’est pas affiché indiquant que la réinitialisation générale est terminée. Si vous configurez ou éteignez votre compteur au cours d’une réinitialisation générale, les paramètres concernés risquent de ne pas être complètement réinitialisés.
Avec Vista
Ouvrez le compteur dans Vista. Vista permet d’effectuer plusieurs réinitialisations.
Procédure de réinitialisation générale
REMARQUE : Il n’est pas possible de lancer la réinitialisation générale par voie logicielle sur les compteurs à verrouillage matériel, que ce soit en mode TEST, ALT ou NORM. Sur un compteur à verrouillage matériel, la réinitialisation générale doit être effectuée depuis le panneau avant. Voir Réinitialisations générales sur les compteurs à verrouillage matériel pour plus d’informations.
Sur les compteurs sans verrouillage matériel, en revanche, la réinitialisation générale peut être effectuée par voie logicielle. Il n’est pas nécessaire que le compteur soit en mode TEST.
- Cliquez sur l’onglet Setup/Diagnostics, puis cliquez sur l’icône General Setup.
- Cliquez sur l’icône Master Reset.
REMARQUE : Ne configurez pas votre compteur et ne l’éteignez pas non plus tant qu’un message ne s’est pas affiché indiquant que la réinitialisation générale est terminée. Si vous configurez ou éteignez votre compteur au cours d’une réinitialisation générale, les paramètres concernés risquent de ne pas être complètement réinitialisés.
Procédure de réinitialisation des maxima des valeurs moyennes
- Cliquez sur l’onglet Revenue, puis cliquez sur l’icône Demand Max.
- Cliquez sur l’icône Peak Demand Reset.
Procédure de réinitialisation des minima et maxima
- Cliquez sur l’onglet Volts & Amps, puis sur l’icône Long-term min/max.
- Cliquez sur l’icône Reset Min/Max.
Procédure de réinitialisation des creux et pointes ou des minima et maxima d’harmoniques
- Cliquez sur l’onglet Power Quality
- Cliquez sur Reset counters pour réinitialiser les compteurs de perturbations. Cliquez sur l’icône Harmonics Details, puis cliquez sur Reset Min/Max pour réinitialiser les valeurs minimales et maximales d’harmoniques.
REMARQUE : Il n’est pas possible de lancer la réinitialisation générale par voie logicielle sur les compteurs à verrouillage matériel, que ce soit en mode TEST, ALT ou NORM. Sur un compteur à verrouillage matériel, la réinitialisation générale doit être effectuée depuis le panneau avant. Voir Réinitialisations générales sur les compteurs à verrouillage matériel pour plus d’informations.
Sur les compteurs sans verrouillage matériel, en revanche, la réinitialisation générale peut être effectuée par voie logicielle. Il n’est pas nécessaire que le compteur soit en mode TEST.
Réinitialisations générales sur les compteurs à verrouillage matériel
Il n’est pas possible de lancer la réinitialisation générale par voie logicielle sur les compteurs à verrouillage matériel, que ce soit en mode TEST, ALT ou NORM. Sur un compteur à verrouillage matériel, la réinitialisation générale peut uniquement être lancée à l’aide du bouton de réinitialisation générale sur le panneau avant. Voir Réinitialisation générale depuis le panneau avant.
Mode TEST
En mode TEST, un écran s’affiche indiquant que la réinitialisation générale n’est pas disponible :
Mode normal, verrouillé
Dans ce cas, le compteur tente d’amorcer la réinitialisation générale, mais les journaux de facturation et d’événements ne sont pas effacés. Pour le reste, la réinitialisation générale réussit.