Configuración MQTT mediante ION Setup

El modo avanzado en ION Setup permite:

  • Seleccione los datos a publicar.

    Nota: Los datos provienen de la vinculación de registros de salida numéricos ION de otros módulos con los registros de entrada del módulo MQTT Export. No es posible vincular otros tipos de registros ION. Para obtener más información, consulte la ayuda de ION.

  • Introduzca los datos de conexión entre la central de medida y el agente.

  • Compruebe el estado de la conexión MQTT.

Requisitos previos:

  • Conocimiento de la arquitectura  ION.

  • La dirección IPv4, IPv6 o el nombre de dominio completo del agente MQTT.

  • Acceso completo a la configuración de la central de medida.

  • Ha cargado un archivo de autoridad de certificación (CA) para el agente. Para obtener más información, consulte la sección Carga de un archivo de autoridad de certificación MQTT.

Para configurar MQTT:

  1. Abra ION Setup.
  2. Abra el modo avanzado de la central de medida.

    Si se le solicita, introduzca las credenciales del dispositivo.

    Consejo: Para abrir el modo avanzado, pulse Ctrl y seleccione la central de medida en el visor de red.

  3. Abra MQTT Export Modules.
  4. Si aún no dispone de un módulo MQTT:

    1. Haga clic con el botón derecho en MQTT Export Modules.

    2. Seleccione Insert Module.

      Se crea MQTT Export 1.

  5. Abra MQTT Export 1.
  6. Vaya a Inputs, seleccione la fuente que desea vincular en Source y, a continuación, seleccione Edit.

    Aparece la pantalla ION Input Selection.

  7.  Vincule las entradas de Source:
    1. Para vincular entradas de una en una:

      1. Vaya a Inputs y, a continuación, seleccione en Source la fuente del módulo MQTT  que desea vincular.

      2. Vaya a Output Registers y, a continuación:

        1. Seleccione un tipo de módulo que tenga un registro numérico.

        2. Seleccione el módulo que desea abrir.

        3. Seleccione el registro numérico que desea vincular con la fuente seleccionada en Source.

      3. Seleccione OK.

        Consejo: Debe seleccionar un registro para que OK se active.

      O

    2. Para vincular varias entradas a la vez:

      1. Vaya a Inputs, seleccione un rango de fuentes desde el módulo MQTT que desea vincular pulsando Mayús y seleccionando o pulsando Ctrl y seleccionando.

      2. Vaya a Output Registers y, a continuación:

        1. Seleccione un tipo de módulo que tenga un registro numérico.

        2. Seleccione el módulo que desea abrir.

        3. Seleccione el registro numérico que desea vincular con el rango de fuentes en Source.

        Consejo: ION Setup vinculará automáticamente tantos registros contiguos disponibles como sea posible después del registro inicial.

      3. Seleccione OK.

        Consejo: Debe seleccionar un registro para que OK se active.

    3. Repita la operación hasta crear todos los vínculos deseados.

  8. Seleccione Setup Registers.
  9. Introduzca los ajustes de conexión MQTT en Configuración de conexión MQTT.
  10. Seleccione Send.
  11. Confirmación de la conexión MQTT.