Implantación de SNMP
Archivos MIB
La central de medida cumple el requisito MIB-II descrito en la norma RFC 1213 de archivos MIB.
SNMP requiere la carga de un archivo MIB de ION de la central de medida (que puede descargarse en www.se.com) en la NMS.
Debe instalar RFC 1213, que es necesario para leer información básica de redes para la central de medida (por ejemplo, el tráfico TCP/IP o el número de paquetes recibidos), si el software de administración SNMP no lo incluye.
Cadenas de comunidad
Una cadena de comunidad es una secuencia de texto cuya función es ayudar a autenticar solicitudes procedentes de la NMS y con destino a la central de medida.
La central de medida cuenta con dos cadenas de comunidad:
- Comunidad de lectura-escritura: las solicitudes (lectura/escritura) de SNMP emplean esta cadena de comunidad. El valor inicial de fábrica de la cadena de comunidad de solo lectura es public.
- Comunidad de lectura-escritura: las solicitudes set (lectura/escritura) de SNMP emplean esta cadena de comunidad. El valor inicial de fábrica de la cadena de comunidad de lectura-escritura es private.
Nota: La cadena de comunidad de lectura-escritura también puede utilizarse para solicitudes get (solo lectura) de SNMP.
Si la central de medida recibe una cadena de comunidad incorrecta, generará una captura AuthenticationFailure.
Cadenas de sistema
Una cadena de sistema es una secuencia de texto que puede configurarse para proporcionar información acerca de la central de medida.
La central de medida cuenta con tres cadenas de sistema:
- Contacto del sistema: Especifique el nombre del administrador del sistema SNMP.
- Nombre del sistema: Asigne un nombre descriptivo a la central de medida.
- Ubicación del sistema: introduzca una descripción de la ubicación de la central de medida.
Implantación de las capturas de SNMP
Las capturas de SNMP genéricas admitidas por la central de medida son las siguientes:
- Coldstart: la central de medida (el agente SNMP) está iniciándose.
- Linkup: el agente SNMP está habilitado.
- AuthenticationFailure: la central de medida (el agente SNMP) ha recibido un valor de comunidad incorrecto.
Las capturas de SNMP específicas de la organización admitidas por la central de medida son las siguientes:
- Baja: captura de eventos con prioridad baja
- Medio: captura de eventos con prioridad media
- Alta: captura de eventos con prioridad alta
| Sifón | Rango de prioridad de evento |
|---|---|
| Bajo | 64-127 |
| Medio | 128-191 |
| Alto | 192-255 |
Nota: Las configuraciones del número de eventos o del retardo máximo solo son aplicables a las capturas de SNMP específicas de la organización.
Para obtener más información consulte los módulos SNMP Mapping, SNMP Options y Alarm Options en la ayuda de ION Reference.