Configuration de BACnet/IP avec ION Setup
Utilisez ION Setup pour configurer BACnet/IP.
Conditions préalables :
- Logiciel embarqué version 4.6.0 ou ultérieure.
- Accès à la sécurité de la configuration de la communication.
- L’adresse du BBMD en cas d’utilisation du mode d’appareil étranger. Si vous ne connaissez pas l’adresse BBMD, contactez votre administrateur réseau local.
-
Vous devez lire, comprendre et mettre en œuvre les stratégies d’atténuation de cybersécurité décrites dans Risques de sécurité et stratégies d’atténuation et Exigences de défense en profondeur du système.
Si votre réseau BACnet utilise des BBMD, assurez-vous de comprendre comment réduire les risques sur votre réseau. Les BBMD permettent aux messages de diffusion de traverser les routeurs IP.
Avis
ACCÈS NON AUTORISÉ ou perturbation du réseau
● Chiffrez les données sur toutes les connexions externes. ● Séparez physiquement les réseaux du système de contrôle des réseaux extérieurs au système de contrôle ● Contrôlez et gérez les charges de communication. Le non-respect de ces instructions peut entraîner un accès non autorisé ou fortuit ou provoquer une interruption du réseau.
La configuration de BACnet/IP se fait en deux étapes :
-
Activez BACnet/IP.
-
Entrez vos paramètres BACnet/IP.
Pour activer BACnet/IP :
- Ouvrez ION Setup.
- Ouvrez Setup Assistant pour votre appareil.
- Cliquez sur Communications > Advanced Ethernet > Protocols.
-
Sélectionnez BACnet/IP, puis sélectionnez Edit.
Si vous y êtes invité, veuillez saisir les identifiants de l’appareil.
L’écran BACnet/IP Protocol Settings s’affiche.
- Sélectionnez Enabled.
- Sélectionnez OK pour activer BACnet/IP.
Pour entrer vos paramètres BACnet/IP :
- Ouvrez Setup Assistant pour votre appareil.
- Sélectionnez Communications > 3rd Party Protocols > BACnet.
- Entrez vos Paramètres BACnet/IP.