Changer le mot de passe par défaut

Remplacez le mot de passe par défaut de 0 (zéro) afin de réduire le risque d’accès non autorisé. Les réglages par défaut sont souvent la source d’accès non autorisés par des utilisateurs malveillants.

Conditions préalables :

Pour changer le mot de passe par défaut :

  1. Dans l’assistant de sécurité ION Setup, cliquez sur Next pour accéder à la section Define individual users/passwords.
  2. Sélectionnez USER1, puis cliquez sur Password.
  3. Saisissez et confirmez le nouveau mot de passe.
  4. Conseil : Survolez les champs de texte pour connaître les exigences en matière de caractères. Utilisez une combinaison de différents caractères pour renforcer le mot de passe. Un mot de passe peut comporter jusqu’à 16 caractères.

    Avis

    PERTE D’ACCÈS 

    Assurez-vous que le mot de passe que vous définissez est compatible avec le panneau avant de l’appareil et tout logiciel utilisé pour communiquer avec l’appareil.

    Le non-respect de ces instructions peut entraîner la perte de l’accès à l’appareil.

    Bien que ION Setup prenne en charge les mots de passe jusqu’à 16 caractères, certains clients du logiciel ION ne prennent pas encore en charge les mots de passe de plus de 6 caractères alphanumériques.

  5. Cliquez sur  OK.
  6. Ensuite, effectuez l’une des opérations suivantes :