Ouvrir un fichier de configuration de sécurité de l’appareil

Les paramètres de sécurité de l’appareil sont stockés dans un fichier de configuration de sécurité chiffré SCF.

Vous devez utiliser ION Setup pour ouvrir un fichier SCF.

Conditions préalables :

  • Connexion de l’appareil avec ION Setup
  • Identifiants de l’appareil.
  • Accès à la configuration de la sécurité.

Pour ouvrir le fichier de configuration de sécurité de l’appareil :

  1. Dans ION Setup, ouvrez Setup Assistant pour votre appareil.
  2. Cliquez sur Security > Security Mode > Edit.
  3. Si vous y êtes invité, entrez le mot de passe du compteur, puis sélectionnez OK.
  4. Sélectionnez le fichier SCF que vous souhaitez modifier, puis sélectionnez Open.

    L’écran Select security mode apparaît.

  5. Sélectionnez Password Complexity.

    Conseil : Pour plus d’informations sur les règles d’application de chaque option, survolez le menu déroulant.

  6. Saisissez la longueur minimale du mot de passe dans Minimum Password Length.

    Remarque : La valeur Minimum Password Length peut aller jusqu’à 16 caractères et doit être supérieure ou égale à 6 caractères si la complexité du mot de passe est définie sur IEEE 1686-2013 ou NERC CIP-007-5.

  7. Sélectionnez Next.

Les paramètres de configuration de sécurité du compteur s’ouvrent dans l’assistant de sécurité ION Setup.

Ensuite, configurez les paramètres de sécurité du compteur.

Sujets connexes :

Stockage des fichiers de configuration de sécurité