Créer et changer les mots de passe utilisateur

Créez des mots de passe forts pour chaque utilisateur qui doit accéder au compteur. Les réglages de compte par défaut et les mots de passe faibles sont souvent la source d’accès non autorisés par des utilisateurs malveillants.

Pour optimiser la cybersécurité dans un environnement, appliquez les mesures de gestion des comptes utilisateurs en vigueur dans votre organisation ou contactez votre administrateur réseau, par exemple concernant la fréquence de renouvellement et la réutilisation des mots de passe.

Conditions préalables :

Pour changer un mot de passe :

  1. Dans l’assistant de sécurité ION Setup, cliquez sur Next pour accéder à la section Define individual users/passwords.
  2. Avis

    perte de données

    Notez et conservez en lieu sûr les identifiants d’utilisateur et mots de passe de l’appareil.

    Le non-respect de ces instructions peut entraîner une perte de données.

     

  3. Pour chaque utilisateur auquel vous voulez attribuer ou dont vous souhaitez changer le mot de passe :
    1. Sélectionnez USER et cliquez sur Password.
    2. Saisissez et confirmez le mot de passe.
    3. Conseil : Survolez les champs de texte pour connaître les exigences en matière de caractères. Utilisez une combinaison de différents caractères pour renforcer le mot de passe. Un mot de passe peut comporter jusqu’à 16 caractères.

    4. Cliquez sur OK.
  4. Ensuite, effectuez l’une des opérations suivantes :

Vous pouvez également changer le mot de passe via Security User Module via ION Setup en mode avancé ou via Power Monitoring Expert .