Désactivation et activation des options de configuration du compteur

Le fait de limiter les options de configuration, telles que Modbus, les pages Web et l’afficheur, et de fournir un accès en lecture seule permet de réduire la surface d’attaque de l’appareil.

Conditions préalables :

Pour désactiver et activer les méthodes de configuration du compteur :

  1. Dans l’assistant de sécurité ION Setup, cliquez sur Next pour accéder à la section Security Options.
  2. Dans Security Options :

    Cochez ou décochez Enable Web pour activer ou désactiver la possibilité d’afficher les paramètres du compteur en ligne à l’aide de pages Web.

    Cochez ou décochez Allow setup by webpages pour activer ou désactiver la possibilité de modifier les paramètres du compteur à l’aide de pages Web.

    Cochez ou décochez Allow Front Panel programming pour activer ou désactiver la possibilité de modifier les paramètres du compteur à l’aide de l’afficheur.

    Faites une sélection dans la liste déroulante Modbus Access :

    • None – Désactive l’accès au mappage Modbus intégré.
    • Read/Write – Permet de configurer les paramètres de mesure de base en utilisant uniquement le protocole de communication Modbus.
    • Lecture seule – Permet de lire les paramètres de mesure en utilisant uniquement le protocole de communication Modbus. Cette option est activée par défaut.
  3. Ensuite, effectuez l’une des opérations suivantes :