Désactivation et activation des protocoles et changement des numéros de port

La désactivation des ports de protocoles de communication inutiles et inutilisés, tels que SFTP, le protocole ION standard ainsi que des ports réseau, permet de réduire la surface d’attaque de l’appareil. Changez les numéros de port par défaut pour réduire la prévisibilité de l’utilisation des ports. Voir Protocoles, ports et connexions pour les ports par défaut.

Laissez le protocole Secure ION activé pour les changements de configuration et les mises à niveau. Si le protocole Secure ION est désactivé, utilisez l’afficheur, la programmation Modbus ou les pages Web pour accéder au compteur.

Conditions préalables :

  • Connexion de l’appareil avec ION Setup
  • Identifiants de connexion.
  • Privilèges d’accès à la configuration de la sécurité.

Avis

PERTE D’ACCÈS 

Assurez-vous d’avoir un accès suffisant pour communiquer avec votre appareil et le configurer.

Le non-respect de ces instructions peut entraîner la perte de l’accès à l’appareil.

 

Pour désactiver et activer les protocoles et changer les numéros de port

  1. Dans ION Setup, sélectionnez l’appareil, puis ouvrez Setup Assistant.
  2. Cliquez sur Communications > Advanced Ethernet > Protocols.
  3. Sélectionnez le protocole, puis cliquez sur Edit.
  4. Changez le numéro de port par défaut.
  5. Activez ou désactivez le protocole.
  6. Cliquez sur OK.
  7. Cliquez sur Exit.