Configuration de la sécurité avancée
Le compteur offre une sécurité robuste en termes d’identifiants utilisateur, de gestion des accès utilisateur et de complexité des mots de passe.
Remarque : Nous vous recommandons d’utiliser le mode sécurité avancée.
Pour des informations détaillées sur les caractéristiques du mode de sécurité avancée, voir Mode sécurité avancée.
Conditions préalables :
- Connexion de l’appareil avec ION Setup
- Identifiants de connexion.
- Privilèges d’accès à la configuration de la sécurité.
Pour configurer la sécurité avancée :
- Ouvrez ION Setup > et sélectionnez Setup Assistant pour le compteur >.
- Security > Security Mode > Edit. La boîte de dialogue Open Security Configuration File s’affiche.
- Sélectionnez le fichier de configuration de sécurité par défaut advanced.scf.
- Cliquez sur Open. Si le message relatif au mode sécurité avancée s’affiche, cliquez sur « Yes ».
- Ensuite, effectuez l’une des opérations suivantes :
- Continuez à configurer les paramètres de sécurité du compteur.
- Cliquez sur Finish pour envoyer vos modifications de la configuration de la sécurité à l’appareil.