Configuration de la surveillance des oscillations subsynchrones à l’aide de ION Setup

Le module Subsynchronous Oscillation (SSO) surveille les fréquences subsynchrones dans la plage 0-50 Hz. Vous devez relier une entrée source et (éventuellement) configurer des groupes de fréquences.

Remarque : Cette procédure concerne uniquement la configuration du module SSO. Elle ne configure pas les alarmes, le journal ou autres actions. Si vous devez déclencher une action lorsque les oscillations dépassent un seuil, implémentez cette logique dans votre modèle ION ou dans votre système de supervision.

Utilisez le mode avancé dans ION Setup pour :

  • Sélectionnez les données source à surveiller.

    Remarque : Les données proviennent de la liaison des registres de sortie numériques ION d’autres modules au registre d’entrée du module Subsynchronous Oscillation Module. Vous ne pouvez pas relier d’autres types de registres ION. Pour plus d’informations, voir Aide ION Reference.

  • (Facultatif) Entrez les groupes de fréquences.

Conditions préalables :

  • Compréhension de l’architecture ION.

  • Accès complet à la configuration du compteur.

Pour configurer la surveillance des oscillations subsynchrones :

  1. Ouvrez ION Setup.
  2. Ouvrez le mode avancé pour votre appareil.

    Si vous y êtes invité, veuillez saisir les identifiants de l’appareil.

    Conseil : Pour ouvrir le mode avancé, Ctrl+Sélectionnez votre compteur dans Network Viewer.

  3. Ouvrez Subsynchronous Oscillation Modules.
  4. Si vous n’avez pas encore de module d’oscillations subsynchrones :

    1. Cliquez avec le bouton droit sur Subsynchronous Oscillation Modules.

    2. Sélectionnez Insert Module.

      Subsynchronous Oscillation 1 est créé.

  5. Ouvrez Subsynchronous Oscillation 1 ou Subsynchronous Oscillation 2.
  6. Sélectionnez Inputs, puis sélectionnez Edit.

    L’écran ION Input Selection apparaît.

  7.  Relier l’entrée source :  
    1. Allez dans Output Registers puis :

      1. Sélectionnez un type de module avec registre numérique.

      2. Sélectionnez le module que vous souhaitez ouvrir.

      3. Sélectionnez le registre numérique que vous souhaitez associer à la Source sélectionnée.

    2. Sélectionnez OK.

      Conseil : Vous devez sélectionner un registre pour que le bouton OK devienne actif.

  8. (Facultatif)  Entrez les groupes de fréquences.
    1. Sélectionnez Setup Registers.
    2. Sélectionnez Frequency Groups, puis sélectionnez Edit.
    3. Entrez les groupes de fréquences que vous souhaitez surveiller. Pour plus de détails sur le formatage, voir Groupes de fréquences d’oscillations subsynchrones.
    4. Sélectionnez OK.
  9. Sélectionnez Send.
  10. Confirmez votre configuration SSO.