Informations spécifiques à l’appareil

Les informations concernant la fabrication de l’appareil sont disponibles dans le module Factory et par le biais des commandes Modbus.

Le module Factory contient les détails relatifs à l’appareil tels que :

  • Type d’équipement

  • Numéro de série

  • Nom du fournisseur

  • Options 

    Remarque : Le registre Options contient la référence commerciale de l’appareil pour les appareils livrés avec le logiciel embarqué version 4.6.0 ou ultérieure.

Vous pouvez utiliser ION Setup en mode avancé pour afficher le contenu des registres de configuration du module Factory. Vous pouvez également utiliser les commandes Modbus pour lire les registres Modbus mappés aux registres correspondants du module Factory.

Remarque : Les registres de configuration d’appareil ION ne sont pas tous mappés à des registres Modbus par défaut.

Pour plus d’informations voir Module Factory dans l’aide ION Reference.