使用 SFTP 传输文件

前提条件:

  • 您的测量仪的 IP 地址、用户名和密码。
  • SFTP 端口号,请参阅协议、端口和连接
  • SFTP 客户端软件,例如 FileZilla 或 WinSCP。

要使用 SFTP 传输文件:

  1. 启动 SFTP 客户端软件。
  2. 使用 SFTP 客户端软件连接至您的测量仪。
  3. 导航至系统中的目标文件夹。
  4. 选择您要传输到测量仪的文件。
  5. 将文件传输到测量仪上的相应文件夹。

    欲了解有关,请参阅 SFTP 文件夹和文件权限

  6. 关闭 SFTP 客户端软件以断开与测量仪的连接。