电能脉冲
您可以配置测量仪的电能脉冲指示灯或本体数字输出以用于电能脉冲应用。
当该指示灯或输出设置为电能脉冲时,测量仪基于所测量的电能源值发送一个可读的脉冲或信号。此脉冲可用于精度验证或用作其他电能监控系统的输入。
默认电能脉冲 LED 源
测量仪的电能脉冲 LED 的默认电能源值已配置用于精度验证测试。
有关 LED 的位置信息,请参阅测量仪的安装指南。
校准脉冲器 LED | LED 指示灯 | 默认电能脉冲源 |
---|---|---|
WATT LED | kWh 脉冲 LED kWh 脉冲红外 LED | kW 交付值-接收值 |
VAR LED | kVARh 脉冲 LED kVARh 脉冲红外 LED | kVAR 交付值-接收值 |
注: 电能脉冲 LED 成对配置。例如,更改电能源值将同时更改常规和红外 LED 的电能源值。
注: 要修改默认电能源值,请进入 ION Setup 的高级模式并修改关联的校准脉冲器模块。这是一个高级流程,仅当您非常熟悉 ION 和您的测量仪所连接的电力系统时,才可以执行此流程。
欲了解有关,请参见 ION Reference 帮助中的校准脉冲器模块。
欲了解有关其他 LED 指示灯的更多信息,请参阅报警或状态 LED 指示灯。