擦除设备数据

在停用设备之前擦除设备,以帮助防止潜在的数据泄露。

前提条件:

  • 使用 ION Setup 建立测量仪连接。
  • 登录凭据。
  • 安全配置访问权限。

注意

数据丢失

执行复位前,请保存好设备中的所有重要数据。

若不遵循这些说明,可能会导致数据丢失。

 

注意

无法访问

确保您有足够的访问权限能够与测量仪进行通信。

若不遵循这些说明,可能会导致无法访问设备。

 

您的设备可能已存储用户、密码或证书。按以下顺序擦除设备数据,可确保设备上不留有任何机密信息。

注意

保密性丧失

请确保按照列出的顺序执行所有设备擦除步骤。
最后覆盖通信模块寄存器,以保持测量仪连接性。

若不遵循这些说明,可能会导致机密性丧失。

 

要擦除设备:

  1. 覆盖测量仪模板文件。这将用默认的出厂模板覆盖测量仪模板。有关详细步骤的信息,请参阅“覆盖测量仪模板文件”
  2. 使用 SFTP 客户端软件删除 SFTP 文件目录下 documents 文件夹中的文件。有关更多信息,请参阅“SFTP”
  3. 删除自定义 SSL 证书。有关更多信息,请参阅“删除自定义 SSL 证书”
  4. 删除网页。有关更多信息,请参阅“删除自定义网页”
  5. 删除 IEC 61850 配置文件。这将禁用与 IEC 61850 协议相关的功能。有关更多信息,请参阅“删除 IEC 61850 配置文件”
  6. 恢复默认安全配置。有关更多信息,请参阅“恢复默认安全配”
  7. 覆盖出厂模块寄存器。这将删除以下值:
    • 设备所有者。
    • 设备标签。
    • 设备位置。
    • 设备名称。

    有关更多信息,请参阅“覆盖出厂模块寄存器”

  8. 执行主设备复位。这将删除以下值:
    • 事件日志、数据和波形记录。
    • 电能质量事件 (COMTRADE) 文件。
    • 电能、计量、最小值/最大值、计费和测试模式以及峰值需量值。
    • 扰动(骤降/骤升事件)计数器、EN 50160 参数和统计信息。
  9. 覆盖通信模块寄存器。这将删除网络基础结构详细信息的值。有关更多信息,请参阅“覆盖通信模块寄存器”