使用 ION Setup 配置次同步振荡监测

次同步振荡 (SSO) 模块监测 0 至 50 赫兹范围内的次同步频率。您必须链接一个源输入,并可选地配置频率组。

注: 本操作仅涵盖 SSO 模块的配置。它不会配置报警、日志记录或其他操作。若需在振荡值超过阈值时触发操作,请在 ION 模板或监控系统中实现该逻辑。

在 ION Setup 中使用高级模式执行以下操作:

  • 选择要监控的源数据。

    注: 数据来源于将其他模块的数字 ION 输出寄存器与次同步振荡模块的输入寄存器进行的链接。您无法链接其他类型的 ION 寄存器。欲了解有关,请参阅 ION 参考帮助

  • (可选) 输入频率组。

前提条件:

  • 了解 ION 架构。

  • 完整的测量仪配置访问权限。

要配置次同步振荡监测:

  1. 打开 ION Setup
  2. 为测量仪开启高级模式。

    出现提示时,请输入设备凭据。

    提示: 要打开高级模式,在 Network Viewer 中按 Ctrl+Select 测量仪。

  3. 打开 Subsynchronous Oscillation Modules
  4. 若您尚未拥有次同步振荡模块:

    1. 右键单击 Subsynchronous Oscillation Modules

    2. 选择 Insert Module

      随即创建 Subsynchronous Oscillation 1

  5. 打开 Subsynchronous Oscillation 1Subsynchronous Oscillation 2
  6. 选择 Inputs,然后选择 Edit

    随即显示 ION Input Selection 屏幕。

  7.  链接源输入:  
    1. 转至 Output Registers,然后:

      1. 选择具有数字寄存器的模块类型。

      2. 选择您要打开的模块。

      3. 选择要链接到的数字寄存器,然后选择 Source

    2. 选择 OK

      提示: 您必须选择一个寄存器才能点击 OK

  8. (可选)  输入频率组:
    1. 选择 Setup Registers
    2. 选择 Frequency Groups,然后选择 Edit
    3. 输入您要监控的频率组。有关格式设置的详细信息,请参阅次同步振荡频率组
    4. 选择 OK
  9. 选择 Send
  10. 确认您的 SSO 配置