可选模块最大数量

每台设备最多支持四个可选模块。

限制:

  • 只能安装 1 个 4 线 RS-485 模块和 1 个光纤以太网模块
  • 根据连接到测量仪的可选模块的类型和数量,您可能需要降低测量仪的最高工作温度或限制可选模块的数量。有关更多信息,请参阅可选模块的最高工作温度
  • 对于面板安装式测量仪,对可以连接的模块数量的一个限制是测量仪安装硬件的物理强度。如果您的测量仪的安装区域存在振动或其他外界应力,则可能影响测量仪在结构方面支持多个可选模块的能力以及安装表面的密封性能。有关更多信息,请参阅机械特性

注意

设备损坏

切勿超过可选模块的最大数量限制。

若不遵循这些说明,可能会造成设备损坏。