使用 Secure ION 连接到设备
使用 ION 软件连接到使用 Secure ION 的设备。
如果在联网模式下使用 ION Setup 或 Power Monitoring Expert,应将设备配置为使用 Secure ION 编程的 IP 端口。
前提条件:
必须将您的 IT 基础设施配置为允许 Secure ION 端口上的流量通过。
要连接到使用 Secure ION 的设备:
- 在 Device Properties 中,将 IP Port 设置为 Secure ION 端口:
- 单击 OK。
注: 如果要在 ION Setup 中使用单一 ION 设备模式连接到设备,ION Setup 将尝试自动连接到 Secure ION 端口。如果定义的端口在您的网络上不可用,设备将使用 ION over TCP 进行连接。您可以使用 ION 软件配置设备以覆盖默认连接过程,有关详细信息请参阅设置 ION 协议连接和端口号。
相关资源: