设置 ION 协议连接和端口号
当在 ION Setup 中使用单一 ION 设备模式连接到设备时,ION Setup 将尝试自动连接到 Secure ION 端口。如果您的 IT 基础设施未配置为允许 Secure ION 端口上的流量通过,则设备将使用 ION over TCP 进行连接。
您可以通过手动将 IP 地址连接选项附加到 IPv4 地址来覆盖支持 Secure ION 的设备上的默认 ION 连接。这样做明确定义了连接过程。
下表描述了您可以使用的覆盖值和生成的连接过程:
| 覆盖值示例 | 连接过程 |
|---|---|
| 10.168.68.245/7443 | 明确连接到端口 7443。如果注册表规定 ION over TLS = 7443,这将是一个 TLS 连接。 |
| 10.168.68.245/TLS | 明确使用注册表连接到指定为 ION over TLS 端口的内容。缺省情况下:7443. |
| 10.168.68.245/TLS:7443 | 明确使用到指定端口的 TLS 连接。在本示例中为 7443。 |
例如:
相关概念:
相关任务: