SNMP 执行
MIB 文件
测量仪符合标准 MIB 文件 RFC 1213 确定的 MIB-II。
SNMP 需要将测量仪的 ION MIB 文件(可从 www.se.com 下载)加载到 NMS 中。
如果 SNMP 管理软件不含 RFC 1213,则必须安装,需要用它为测量仪读取基本的网络信息(例如,TCP/IP 流量或接收到的数据包数量)。
社区字符串
社区字符串是文本字符串,用于验证从 NMS 发送至测量仪的请求。
测量仪上有两种社区字符串:
- 只读社区:此社区字符串由 SNMP get (只读)请求使用。只读社区字符串的初始出厂设置值为公共。
- 读写社区:此社区字符串由 SNMP set (读写)请求使用。读写社区字符串的初始出厂设置值为私有。
注: 您也可以在 SNMP get(只读)请求中使用读写社区字符串。
如果测量仪接收到不正确的共有字符串,将产生认证失败陷阱。
系统字符串
系统字符串是文本字符串,配置此字符串可提供有关测量仪的信息。
测量仪上有三种系统字符串:
- 系统联系:输入 SNMP 系统管理员的姓名。
- 系统名称:输入测量仪的描述名称。
- 系统位置:输入测量仪位置的说明。
SNMP 陷阱实施
测量仪支持的通用 SNMP 陷阱包括:
- Coldstart:测量仪(SNMP 代理)正在启动。
- Linkup:已启用 SNMP 代理。
- AuthenticationFailure:测量仪(SNMP 代理)收到了错误的社区值。
测量仪支持的企业特定的 SNMP 陷阱包括:
- Low: 低优先级事件的陷阱。
- Medium: 中优先级事件的陷阱。
- High: 高优先级事件的陷阱。
Trap | 事件优先级范围 |
---|---|
Low | 64-127 |
Medium | 128-191 |
High | 192-255 |
注: 事件的数量和最大延迟时间设置仅适用于企业 SNMP 陷阱。
欲了解有关,请参见 ION Reference 帮助中的 SNMP 映射、SNMP 选项和报警选项模块。