编辑测量仪访问事件日志

事件日志可监控用户登录和用户帐户锁定等测量仪访问事件。

您可以编辑记录到事件日志中的默认测量仪访问事件优先级以满足您的报告要求。

要监控测量仪访问事件,请参阅监控事件日志

前提条件:

要配置测量仪访问事件日志: 

  1. ION Setup 安全性向导中,单击 Next 以导航到 Select protocol lockout options

  2. 单击 Events。随即打开“Event Priorities”对话框:

  3. 对于每个测量仪访问事件优先级,根据您的报告要求设置值。下表描述了优先级值的范围:
  4. 优先级 说明 值范围
    None

    不记录在事件日志中。

    0

    Info Only

    默认事件日志截止值为 5。等于或小于截止值的事件值不会记录在事件日志或系统日志记录中。

    1-5

    记录在事件日志和系统日志记录中。

    6-63

    Low

    产生低优先级报警。

    记录在事件日志和系统日志记录中。

    64-127

    Medium

    产生中优先级报警。

    记录在事件日志和系统日志记录中。

    128-191

    High

    产生高优先级报警。

    记录在事件日志和系统日志记录中。

    192-255

  5. 单击 OK
  6. 接下来,可以:

您还可以使用 ION Setup Advanced Mode 更改网络安全事件的事件属性。