监控事件日志

监控可疑活动的事件日志,并帮助确定可能导致网络安全事件的网络安全漏洞的原因。

注: 默认事件日志限制为 5,000 条记录。达到限制后,新日志条目将覆盖旧条目。要在接近事件日志记录限制时得到通知,请参阅“为事件日志通知分配指定读者”。要扩展保留的日志记录数,将信息卸载到 syslog 或受保护的存储或保留位置,请参阅“使用 ION Setup 配置 Syslog 网络设置”

有关测量仪访问日志事件的更多信息,请参阅编辑测量仪访问事件日志

前提条件:

  • 使用 ION Setup 建立测量仪连接。
  • 登录凭据。

要监控事件日志:

  1. ION Setup 中选择测量仪,然后打开 Setup Assistant
  2. 单击 Reports > Event Log > Display
  3. 选择要查看的记录范围、类型,然后单击 OK
  4. 单击 Save As 将日志保存到本地计算机或打印事件日志。
  5. 单击 Close