配置骤降和骤升记录

使用 ION Setup 可以将测量仪配置为记录与骤降/骤升事件相关的数据和波形,并将波形数据导出到 COMTRADE 文件。

有 2 个用于记录骤降/骤升相关数据的数据记录器:

  • 骤降/骤升日志 (Data Rec 5) 记录用于绘制 ITIC (CBEMA) 曲线的数据。
  • Sg/Sw HS 日志(Data Rec 6AdvancedStandard)记录来自高速功率测量仪模块的电压和电流数据。

要配置骤降/骤升日志、Sg/Sw HS 日志(AdvancedStandard、骤降/骤升波形日志和骤降/骤升 COMTRADE 文件:

  1. 启动 ION Setup
  2. 打开测量仪的 Setup Assistant
  3. 单击 Power Quality > Sag/Swell Logging
  4. 选择数据日志并单击 Edit
  5. 提示时输入测量仪密码。

    随即显示 Sag/Swell Logging Wizard

  6. Device setting verification 屏幕显示测量仪配置检查的结果,以查找与骤降/骤升监控和报告有关的可能错误。单击 Fix 查看详细信息,或者单击 Next 忽略结果并进入下一个屏幕。
  7. Disturbance Logging Setup 屏幕显示骤降/骤升日志 (Data Rec 5) 的 Log Depth 设置。(可选)更改存储在此日志中的最大记录数。
  8. 单击 Next如果您拥有的是 Essential 测量仪,请转到 Waveform Log Setup
  9. AdvancedStandardHigh Speed Recording 屏幕显示高速骤降/骤升数据记录器的设置(Sg/Sw HS 日志 - Data Rec 6)。为测量仪配置这些设置以执行连续数据记录。
    参数 描述
    Enable Burst Data Logging 选择或清除此复选框可以打开或关闭连续数据记录。 -
    Pre-trigger recording 以秒为单位指定要捕获的事件前记录数。高速骤降/骤升数据记录器的触发前记录设置寄存器中设置的实际记录数 =(2 x 系统频率) x (秒数)。 如果更改系统频率,则触发前记录和触发后记录的记录持续时间会自动调整以反映新的频率设置。
    Post-trigger recording 以秒为单位指定要捕获的事件后记录数。高速骤降/骤升数据记录器的触发后记录中设置的实际记录数 = (2 x 系统频率) x (秒数)。 如果更改系统频率,则触发前记录和触发后记录的记录持续时间会自动调整以反映新的频率设置。
    Total # of recordings 指定要保存在长期内存 (NVRAM) 中的连续数据日志集的数量。在高速骤降/骤升数据记录器的深度设置寄存器中配置的实际记录数 = (记录总数) x (触发前记录 + 触发后记录 + 1)。有关如何计算数据日志集的详细信息,请参阅数据记录器连续数据 启用连续数据记录后,将在短期内存 (RAM) 中为 2 个连续数据日志集分配相等的记录数。在高速骤降/骤升数据记录器的缓冲区深度设置寄存器中设置的实际记录数 = 2 x (触发前记录 + 触发后记录 + 1)。
  10. 单击 Next
  11. 使用 Waveform Log Setup 屏幕可以配置波形记录器以进行标准或延迟波形捕获。

    注: Sag/Swell Logging Wizard 不支持扩展波形捕获。欲了解有关标准、延迟和扩展波形捕捉的更多信息,请参阅波形捕获

    参数描述
    Waveform Depth指定测量仪可以存储的波形记录的最大数量。
    Waveform Format指定每个周期的样本数以及波形记录中存储的周期数。
    Trigger Position指定在波形之前和之后要捕获的周期数。可以使用周期前箭头或滑动条设置触发位置。

    注: 周期的最大数量(事件前 + 事件后)不能超过波形格式中的周期总数。

  12. 单击 Next
  13. 配置您的测量仪的 COMTRADE 设置:
    1. 选择或清除 Generate COMTRADE files 复选框以启用或禁用创建 COMTRADE 记录。

      注: 测量仪网页上的波形查看器将使用测量仪的 COMTRADE 文件。如果要在测量仪网页上查看波形,请选择 Generate COMTRADE files

      注: COMTRADE 的出厂默认配置仅支持标准波形捕获。

    2. 设置 COMTRADE 文件的 Log depth 以指定测量仪的 SFTP 站点上存储的最大记录数。
  14. 单击 Finish

    随即您将返回到骤升/骤降记录屏幕,其中的条目显示您的新配置。

    如果单击 Finish 后未发生任何操作,检查您的其他日志的日志深度和缓冲区深度,确保测量仪有足够的内存供这些更改使用。视需要调整数据和波形记录器的日志深度和缓冲区深度。