默认数据记录配置
测量仪的默认模板包括出厂配置的数据日志(数据记录器模块)。
这些数据日志及其配置由电力监控系统的其他组件使用。
注: 除非您了解更改对这些电力监控系统及其使用的数据和测量仪内存的影响,否则请勿更改任何日志的默认配置。
每个数据记录器最多可以记录 50 个不同的参数。可用数据记录器的数量取决于您的测量仪的 功能集:
| 功能集 | 数据记录器 |
|---|---|
| Advanced | 64 |
| Standard | 50 |
| Essential | 10 |
计费日志
计费日志 (Data Rec 1) 配置为与 UTS MV-90 计费软件一起使用。
此数据记录器的出厂设置为:
- 日志深度 = 3360 条记录(35 天)
- 时间间隔 = 900 秒(15 分钟)
默认情况下,它记录下列值:
| 参数 | 描述 |
|---|---|
| kWh 交付值间隔 | kWh 交付值的间隔 |
| kWh 接收值间隔 | kWh 接收值的间隔 |
| kVARh 交付值间隔 | kVARh 交付值的间隔 |
| kVARh 接收值间隔 | kVARh 接收值的间隔 |
历史数据日志
出厂配置的历史数据日志仅在 Advanced 和 Standard 上可用。
使用三个历史数据日志来记录标准电力系统数值,例如相电流、相电压和功率因数。这些日志标记为历史平均值日志、历史高值日志和历史低值日志。
这些数据记录器的出厂设置为:
- 日志深度 = 3360 条记录(35 天)
- 时间间隔 = 900 秒(15 分钟)
默认情况下,它们记录下列值:
| 历史平均值日志 (Data Rec 2) | |||
|---|---|---|---|
| 线电压 ab 平均值 | 不平衡电压平均值 | I 平均值的平均值 | 总 kVA 平均值 |
| 线电压 bc 平均值 | Ia 平均值 | I 4 平均值 | 滞后功率因数平均值 |
| 线电压 ca 平均值 | Ib 平均值 | 总 kW 平均值 | 超前功率因数平均值 |
| 线电压平均值的平均值 | Ic 平均值 | 总 kVAR 平均值 | 频率平均值 |
| 历史高值日志 (Data Rec 3) | |||
|---|---|---|---|
| 线电压 ab 高值 | 不平衡电压高值 | I 平均值高值 | 总 kVA 高值 |
| 线电压 bc 高值 | Ia 高值 | I 4 高值 | 滞后功率因数高值 |
| 线电压 ca 高值 | Ib 高值 | 总 kW 高值 | 超前功率因数高值 |
| 线电压平均值高值 | Ic 高值 | 总 kVAR 高值 | 频率高值 |
| 历史低值日志 (Data Rec 4) | |||
|---|---|---|---|
| 线电压 ab 低值 | 不平衡电压低值 | I 平均值低值 | 总 kVA 低值 |
| 线电压 bc 低值 | Ia 低值 | I 4 低值 | 滞后功率因数低值 |
| 线电压 ca 低值 | Ib 低值 | 总 kW 低值 | 超前功率因数低值 |
| 线电压平均值低值 | Ic 低值 | 总 kVAR 低值 | 频率低值 |
损失日志
损失日志 (Data Rec 9) 配置为记录损失值。
此数据记录器的出厂设置为:
- 日志深度 = 3360 条记录(35 天)
- 时间间隔 = 900 秒(15 分钟)
默认情况下,它记录下列值:
| 参数 | 描述 |
|---|---|
| 仪表单位:间隔 Ia 安培平方时 | A 相间隔电流平方时 |
| 仪表单位:间隔 Ib 安培平方时 | B 相间隔电流平方时 |
| 仪表单位:间隔 Ic 安培平方时 | C 相间隔电流平方时 |
| 仪表单位:间隔线电压 ab 平方时 | A 相间隔线电压平方时 |
| 仪表单位:间隔线电压 bc 平方时 | B 相间隔线电压平方时 |
| 仪表单位:间隔线电压 ca 平方时 | C 相间隔线电压平方时 |
| 仪表单位:间隔相电压 a 平方时 | A 相间隔相电压平方时 |
| 仪表单位:间隔相电压 b 平方时 | B 相间隔相电压平方时 |
| 仪表单位:间隔相电压 c 平方时 | C 相间隔相电压平方时 |
谐波日志
适用于:Advanced 和 Standard
使用两个谐波日志来记录不同的谐波数据,包括 K 系数和总谐波失真 (THD)。这些记录器被标记为谐波平均值日志和谐波高值日志。
这些数据记录器的出厂设置为:
- 日志深度 = 840 条记录(35 天)
- 时间间隔 = 3600 秒(1 小时)
默认情况下,它们记录下列值:
| 谐波平均值日志 (Data Rec 7) | ||
|---|---|---|
| V1 总谐波失真平均值 | I1 总谐波失真平均值 | I1 K 系数平均值 |
| V2 总谐波失真平均值 | I2 总谐波失真平均值 | I2 K 系数平均值 |
| V3 总谐波失真平均值 | I3 总谐波失真平均值 | I3 K 系数平均值 |
| 谐波高值日志 (Data Rec 8) | ||
|---|---|---|
| V1 总谐波失真高值 | I1 总谐波失真高值 | I1 K 系数高值 |
| V2 总谐波失真高值 | I2 总谐波失真高值 | I2 K 系数高值 |
| V3 总谐波失真高值 | I3 总谐波失真高值 | I3 K 系数高值 |
电能和需量日志
电能和需量日志 (Data Rec 10) 记录电能管理软件用于生成报告的电能和需量数据。
此数据记录器的出厂设置为:
- 日志深度 = 3360 条记录(35 天)
- 时间间隔 = 900 秒(15 分钟)
默认情况下,它记录下列值:
| 参数 | 描述 |
|---|---|
| kWh 交付值 | 已交付的有功电能 |
| kWh 接收值 | 已接收的有功电能 |
| kWh 交付值-接收值 | 有功电能交付值减接收值 |
| kVARh 交付值 | 已交付的无功电能 |
| kVARh 接收值 | 已接收的无功电能 |
| kVARh 交付值-接收值 | 无功电能交付值减接收值 |
| kVAh 交付值 + 接收值 | 视在电能交付值加接收值 |
| kW 滑动需量交付值-接收值 | 有功功率需量交付值减接收值 |
| kVAR 滑动需量交付值-接收值 | 无功功率需量交付值减接收值 |
| kVA 滑动需量交付值 + 接收值 | 视在功率需量交付值加接收值 |
每日额定值日志
适用于:Advanced 和 Standard
每日额定日志 (Data Rec 39) 提供有关测量仪额定设置的信息。
此数据记录器的出厂设置为:
- 日志深度 = 450 条记录
- 时间间隔 = 根据需要触发
默认情况下,它从出厂模块的设置寄存器中记录以下值:
| 参数 | 描述 |
|---|---|
| FAC1 额定电压 | 额定电压设置 |
| FAC1 额定频率数值 | 预期的操作频率 |
快速电压变化日志
适用于:Advanced 和 Standard
RVC 日志 (Data Rec 23) 提供与骤降/骤升(电能质量事件)有关的快速电压变化的详细信息。默认禁用此数据记录器。
此数据记录器的出厂设置为:
- 日志深度 = 100 条记录
- 时间间隔 = 根据需要触发
如果启用,则默认情况下记录以下数据:
| SS1 Delta Umax | SS1 Delta Uss | SS1 RVC Duration |
欲了解有关如何启用快速电压变化日志的更多信息,请参阅配置高级电能质量。
骤降/骤升日志
骤降/骤升日志 (Data Rec 5) 提供电能质量事件的详细信息。
此数据记录器的出厂设置为:
- 日志深度 = 100 条记录
- 时间间隔 = 根据需要触发
默认情况下,它记录下列值:
| SS1 DistDur | SS1 DistV1Min | SS1 DistV1Max | SS1 DistV1Avg |
| SS1 DistV1Engy | SS1 DistV2Min | SS1 DistV2Max | SS1 DistV2Avg |
| SS1 DistV2Engy | SS1 DistV3Min | SS1 DistV3Max | SS1 DistV3Avg |
| SS1 DistV3Engy | SS1 DistNominal | SS1 骤升限值 | SS1 骤降限值 |
欲了解有关如何配置骤降/骤升记录的更多信息,请参阅配置骤降和骤升记录。
Sg/Sw HS 日志
适用于:Advanced 和 Standard
Sg/Sw HS 日志 (Data Rec 6) 捕获高速(半周期)电压和电流数据,其中包括与骤降/骤升事件有关的事件前和事件后记录。默认禁用此数据记录器。
如果启用,则默认情况下记录以下数据:
| 高速模式相电压 a | 高速模式线电压 ab | 高速模式相电流 a | 高速模式频率 |
| 高速模式相电压 b | 高速模式线电压 bc | 高速模式相电流 b | PQA1 Vavg 滑动参考电压 |
| 高速模式相电压 c | 高速模式线电压 ca | 高速模式相电流 c |
欲了解有关如何启用 Sg/Sw HS 日志的更多信息,请参阅配置骤降和骤升记录。
EN 50160 合规日志
适用于:Advanced 和 Standard
EN 50160 合规性日志用于记录 EN 50160 合规性计数器:
| 数据记录器 | 描述 |
|---|---|
| EN50160 闪变 (Data Rec 18) |
闪变 |
| EN50160 Frq/Mg (Data Rec 17) | 电源频率和供电幅值 |
| EN50160 Hrm Vlt (Data Rec 29) | 电压谐波 |
| EN50160 Ihm Vlt (Data Rec 30) |
电压间谐波 |
| EN50160 Intrp (Data Rec 24) | 短期/长期中断 |
| EN50160 MSignal (Data Rec 31) |
主电压信号评估 |
| EN50160 Prm-f/V (Data Rec 32) | 频率和电源电压统计 |
| EN50160 Prm-Flk (Data Rec 33) |
闪变统计(Pst 和 Plt) |
| EN50160 PrmHrm1 (Data Rec 12) | 谐波统计 |
| EN50160 PrmHrm2 (Data Rec 11) | 谐波统计溢出 |
| EN50160 Swell (Data Rec 25) | 电压骤升 |
| EN50160 Vlt Dp1 (Data Rec 19) | 电源电压骤降 |
| EN50160 Vlt Dp2 (Data Rec 20) | 电源电压骤降 |
| EN50160 Vunbal (Data Rec 28) | 电压不平衡 |
1 适用于:Advanced
测量仪记录当前和以前观测期间的 EN 50160 计数器数据以及 EN 50160 事件。
欲了解有关 EN 50160 的更多信息,请参阅
IEC 61000-4-30 日志
适用于:Advanced 和 Standard
使用 IEC 61000-4-30 日志来记录与国际电工委员会的 IEC 61000-4-30 标准相关的参数并创建报告:
| 4-30 3秒 RMS 日志 (Data Rec 38) | |||
|---|---|---|---|
|
电能质量标志 2 秒无效 |
I1 3 秒 |
V1 超出上偏差 3 秒 |
V3 超出上偏差 3 秒 |
|
V1 3 秒 |
I2 3 秒 |
V2 超出下偏差 3 秒 |
|
|
V2 3 秒 |
I3 3 秒 |
V2 超出上偏差 3 秒 |
|
|
V3 3 秒 |
V1 超出下偏差 3 秒 |
V3 超出下偏差 3 秒 |
|
| 4-30 10 分钟 RMS 日志 (Data Rec 16) | |||
|---|---|---|---|
|
电能质量标志 10 分钟 |
PQA1 I1 10 分钟 |
V1 超出上偏差 10 分钟 |
V3 超出上偏差 10 分钟 |
|
V1 10 分钟 |
PQA1 I2 10 分钟 |
V2 超出下偏差 10 分钟 |
电源频率 10 分钟 |
|
V2 10 分钟 |
PQA1 I3 10 分钟 |
V2 超出上偏差 10 分钟 |
|
|
V3 10 分钟 |
V1 超出下偏差 10 分钟 |
V3 超出下偏差 10 分钟 |
|
| 4-30 2 小时 RMS 日志 (Data Rec 37) | |||
|---|---|---|---|
|
电能质量标志 2 小时 |
I1 2 小时 |
V1 超出上偏差 2 小时 |
V3 超出上偏差 2 小时 |
|
V1 2 小时 |
I2 2 小时 |
V2 超出下偏差 2 小时 |
电源频率 2 小时 |
|
V2 2 小时 |
I3 2 小时 |
V2 超出上偏差 2 小时 |
|
|
V3 2 小时 |
V1 超出下偏差 2 小时 |
V3 超出下偏差 2 小时 |
|
| 4-30 3 秒总谐波失真日志 (Data Rec 26) | |||
|---|---|---|---|
|
电能质量标志 3 秒总谐波失真 |
V3 总谐波失真 3 秒 |
I3 总谐波失真 3 秒 |
不平衡电流 u2 3 秒 |
|
V1 总谐波失真 3 秒 |
I1 总谐波失真 3 秒 |
不平衡电压 u2 3 秒 |
不平衡电流 u0 3 秒 |
|
V2 总谐波失真 3 秒 |
I2 总谐波失真 3 秒 |
不平衡电压 u0 3 秒 |
|
| 4-30 10 分钟总谐波失真日志 (Data Rec 27) | |||
|---|---|---|---|
|
电能质量标志 10 |
V3 总谐波失真 10 |
电能质量 I3 总谐波失真 10 分钟 |
不平衡电流 u2 10 |
|
V1 总谐波失真 10 |
电能质量 I1 总谐波失真 10 分钟 |
不平衡电压 u2 10 |
不平衡电流 u0 10 |
|
V2 总谐波失真 10 |
电能质量 I2 总谐波失真 10 分钟 |
不平衡电压 u0 10 |
|
| 4-30 2 小时总谐波失真日志 (Data Rec 34) | |||
|---|---|---|---|
|
电能质量标志 2 |
V3 总谐波失真 2 |
I3 总谐波失真 2 |
不平衡电流 u2 2 |
|
V1 总谐波失真 2 |
I1 总谐波失真 2 |
不平衡电压 u2 2 |
不平衡电流 u0 2 |
|
V2 总谐波失真 2 |
I2 总谐波失真 2 |
不平衡电压 u0 2 |
|
| 4-30 10 秒频率 (Data Rec 21) | |
|---|---|
|
电源频率 |
电能质量标志 10 秒 |
| 4-30 中断日志 (Data Rec 22) |
|---|
|
V Intrp DrtnAll(电压中断时间 - 所有电压) |
欲了解有关,请参阅 IEC 61000-4-30 标准合规性和 ION测量仪技术说明,在 www.se.com 上提供。
IEEE 519 合规日志
适用于:Advanced 和 Standard
IEEE 519 合规性日志用于记录 IEEE 519 合规性参数:
| 数据记录器 | 描述 |
|---|---|
| Advanced 和 Standard | |
| 519 Hrm I-X (Data Rec 35) | 电流谐波统计和计数器:每周第 95 个百分位,间隔 10 分钟 |
| 519 Hrm I-Y (Data Rec 36) | 电流谐波统计和计数器:每周第 99 个百分位,间隔 10 分钟 |
| 519 Hrm I-Z (Data Rec 14) | 电流谐波统计和计数器:每日第 99 个百分位,间隔 3 秒钟 |
| 519 Hrm V-X (Data Rec 42) | 电压谐波统计和计数器:每周第 95 个百分位,间隔 10 分钟 |
| 519 Hrm V-Z (Data Rec 13) | 电压谐波统计和计数器:每日第 99 个百分位,间隔 3 秒钟 |
| Advanced | |
| V1 Hrm 1-50 (Data Rec 40) | V1 电压谐波 - 10 分钟 |
| V2 Hrm 1-50 (Data Rec 41) | V2 电压谐波 - 10 分钟 |
| V3 Hrm 1-50 (Data Rec 43) | V3 电压谐波 - 10 分钟 |
| I1 Hrm 1-50 (Data Rec 44) | I1 电流谐波 - 10 分钟 |
| I2 Hrm 1-50 (Data Rec 45) | I2 电流谐波 - 10 分钟 |
| I3 Hrm 1-50 (Data Rec 46) | I3 电流谐波 - 10 分钟 |