•   ES
    • DE
    • EN
    • FR
    • IT
    • ZH
  •  
    Mostrar sólo resultados que contengan TODAS las palabras
    Find whole words only
  1. Machine Expert
  2. V1.1
  3. Software
  4. Bibliotecas, Plantillas y Ejemplos
  5. Bibliotecas
  6. Bibliotecas de comunicación

Bibliotecas de comunicación

Guía de la biblioteca - EMailHandling

En este documento se describe la biblioteca EmailHandling. La biblioteca permite al controlador enviar y recibir un mensaje de correo electrónico, incluidos los archivos adjuntos, a uno o varios destinatarios o desde uno o varios destinatarios con la posibilidad de personalizar el contenido.

Guía de la biblioteca - FtpRemoteFileHandling

En este documento se describe la biblioteca FtpRemoteFileHandling. La biblioteca ofrece funciones de cliente FTP (del inglés File Transfer Protocol), protocolo de transferencia de archivos) a un controlador para acceder a archivos y gestionarlos de forma remota desde y hacia un servidor FTP.

Guía de la biblioteca - HttpHandling

La biblioteca HttpHandling permite implementar la funcionalidad de cliente HTTP en la aplicación del controlador.

Guía de la biblioteca - Modem

En este documento se describe la biblioteca de funciones del modem para controladores EcoStruxure Machine Expert.

Guía de la biblioteca - MqttHandling

En este documento se describe la biblioteca MqttHandling. La biblioteca incluye la funcionalidad Cliente MQTT para el intercambio de datos con otros dispositivos en la red a través de un servidor de mensajes MQTT.

Guía de la biblioteca - PLCCommunication

En este documento se describe la biblioteca de PLCCommunication para los controladores EcoStruxure Machine Expert.

Guía de la biblioteca - SE_NetVarUdp

En esta guía se explica cómo funciona el intercambio de datos entre controladores dentro de una red mediante variables de red.

SercosCommunication - Library Guide

This document describes the library which provides tools and application functionality for Sercos III communication.

NOTE: This help is available in English and German.

Guía de la biblioteca - SnmpManager

En este documento se describe la biblioteca SnmpManager. La biblioteca SnmpManager implementa un administrador del protocolo estándar de Internet SNMP (del inglés Simple Network Management Protocol, protocolo simple de administración de redes). El administrador SNMP permite al controlador recopilar y organizar la información acerca de los dispositivos administrados en las redes IP (del inglés Internet Protocol, protocolo de Internet), así como modificar esta información con el fin de cambiar el comportamiento del dispositivo.

Guía de la biblioteca - SqlRemoteAccess

En este documento se describe la biblioteca SqlRemoteAccess. La biblioteca proporciona bloques de funciones de cliente SQL (del inglés Structured Query Language, lenguaje de consultas estructurado) que permiten al controlador conectarse a una base de datos SQL para ejecutar consultas SQL para leer y escribir datos.

Guía de la biblioteca - TcpUdpCommunication

En este documento se describe la biblioteca TcpUdpCommunication. La biblioteca proporciona la funcionalidad principal para implementar protocolos de comunicación de redes basadas en socket que utilizan el cliente y el servidor TCP (Protocolo de control de transmisión), o bien UDP (Protocolo de datagramas de usuario) que incluye difusión y multidifusión si así lo admite la plataforma.

Guía de la biblioteca - TimeSync

En este documento se describe la biblioteca TimeSync. La biblioteca TimeSync implementa la función de cliente SNTP (Simple Network Time Protocol, protocolo simple de hora de la red). Permite al controlador conectarse a un servidor de hora NTP (Network Time Protocol, protocolo de hora de la red) o SNTP para sincronizar el RTC (Real-Time Clock, reloj de tiempo real) del controlador según el estándar de tiempo principal UTC (Universal Time Coordinated, hora universal coordinada), que es único a nivel global.

©2020 Schneider Electric. All rights reserved.