•   IT
    • DE
    • EN
    • ES
    • FR
    • ZH
  •  
    Mostra solo i risultati che contengono TUTTE le parole
    Find whole words only
  1. Machine Expert
  2. V1.1
  3. Software
  4. Librerie, Modellis e Esempi
  5. Librerie
  6. Librerie di Comunicazione

Librerie di Comunicazione

Guida della libreria - EMailHandling

Questo documento descrive la libreria EmailHandling. La libreria consente al controller di inviare e ricevere una e-mail, inclusi gli allegati, a o da uno o più destinatari con la possibilità di personalizzare il contenuto.

Guida della libreria - FtpRemoteFileHandling

Questo documento descrive la libreria FtpRemoteFileHandling. La libreria offre funzionalità client FTP (File Transfer Protocol) a un controller per accedere e gestire i file da remoto da e verso un server FTP.

Guida della libreria - HttpHandling

Con la libreria HttpHandling, è possibile implementare a funzionalità client HTTP nell'applicazione del controller.

Guida della libreria - Modem

Questo documento descrive la libreria delle funzioni del modem per i controller EcoStruxure Machine Expert.

Guida della libreria - MqttHandling

Questo documento descrive la libreria MqttHandling. La libreria fornisce la funzionalità Client MQTT, che consente lo scambio dei dati con altri dispositivi sulla rete attraverso un server di messaggi MQTT.

Guida della libreria - PLCCommunication

Questo documento descrive la libreria PLCCommunication per i controller EcoStruxure Machine Expert.

Guida della libreria - SE_NetVarUdp

Questa guida spiega lo scambio di dati tra controller all'interno di una rete tramite variabili di rete.

SercosCommunication - Library Guide

This document describes the library which provides tools and application functionality for Sercos III communication.

NOTE: This help is available in English and German.

Guida della libreria - SnmpManager

Questo documento descrive la libreria SnmpManager. La libreria SnmpManager implementa un gestore per il protocollo standard Internet SNMP (Simple Network Management Protocol). Il gestore SNMP permette al controller di rilevare e organizzare le informazioni su come gestire i dispositivi sulle reti con protocollo IP (Internet Protocol) e notificare queste informazioni per poter cambiare la configurazione del dispositivo.

Guida della libreria - SqlRemoteAccess

Questo documento descrive la libreria SqlRemoteAccess. La libreria fornisce dei blocchi funzione client SQL (Structured Query Language) che consentono al controllore di collegarsi a un database SQL per eseguire le query SQL per la lettura e la scrittura dei dati.

Guida della libreria - TcpUdpCommunication

Questo documento descrive la libreria TcpUdpCommunication. La libreria fornisce la funzionalità principale per l'implementazione dei protocolli di comunicazione di rete che dispongono di un socket che utilizza TCP (Transmission Control Protocol) client e server o il protocollo UDP (User Datagram Protocol), incluse le funzioni broadcast e multicast, se quest'ultime sono supportate dalla piattaforma.

Guida della libreria - TimeSync

Questo documento descrive la libreria TimeSync. La libreria TimeSync implementa la funzionalità client SNTP (Simple Network Time Protocol) che consente al controller di collegarsi a un server dell'ora NTP (Network Time Protocol) o SNTP per sincronizzare il RTC (Real-Time Clock) interno del controller con lo standard orario primario UTC (Universal Time Coordinated) univoco globalmente.

©2020 Schneider Electric. All rights reserved.