•   FR
    • DE
    • EN
    • ES
    • IT
    • ZH
  •  
    Afficher uniquement les résultats qui contiennent TOUS les mots
    Find whole words only
  1. Machine Expert
  2. V1.1
  3. Logiciel
  4. Bibliothèques, Modèles et Exemples
  5. Bibliothèques
  6. Bibliothéques Communication

Bibliothéques Communication

Guide de la bibliothèque - EMailHandling

Ce document décrit la bibliothèque EmailHandling. Cette bibliothèque permet à votre contrôleur d'envoyer des e-mails avec pièces-jointes à un ou plusieurs destinataires en personnalisant le contenu, et de recevoir des e-mails d'un ou plusieurs expéditeurs.

Guide de la bibliothèque - FtpRemoteFileHandling

Ce document décrit la bibliothèque FtpRemoteFileHandling. La bibliothèque propose des fonctionnalités de client FTP (File Transfer Protocol), permettant à un contrôleur de consulter et de gérer des fichiers distants sur un serveur FTP.

Guide de la bibliothèque - HttpHandling

Avec la bibliothèque HttpHandling, vous pouvez implémenter la fonctionnalité de client HTTP dans votre application contrôleur.

Guide de la bibliothèque - Modem

Ce document décrit la bibliothèque des fonctions modem utilisables par les contrôleurs EcoStruxure Machine Expert.

Guide de la bibliothèque - MqttHandling

Ce document décrit la bibliothèque MqttHandling. La bibliothèque fournit la fonctionnalité Client MQTT pour permettre l’échange de données avec d’autres équipements sur le réseau via un serveur de messages MQTT.

Guide de la bibliothèque - PLCCommunication

Ce document décrit la bibliothèque PLCCommunication utilisée par les contrôleurs EcoStruxure Machine Expert.

Guide de la bibliothèque - SE_NetVarUdp

Ce guide explique l'échange de données entre des contrôleurs d'un réseau, via des variables de réseau.

SercosCommunication - Library Guide

This document describes the library which provides tools and application functionality for Sercos III communication.

NOTE: This help is available in English and German.

Guide de la bibliothèque - SnmpManager

Ce document décrit la bibliothèque SnmpManager. La bibliothèque SnmpManager met en œuvre un gestionnaire du protocole Internet standard SNMP (Simple Network Management Protocol). Le gestionnaire SNMP permet à votre contrôleur de collecter et d'organiser les informations concernant les équipements pris en charge sur les réseaux IP (Internet Protocol) et de modifier ces informations pour ajuster le comportement de l'équipement.

Guide de la bibliothèque - SqlRemoteAccess

Ce document décrit la bibliothèque SqlRemoteAccess. La bibliothèque fournit des blocs fonction clients SQL (Structured Query Language) qui permettent à votre contrôleur de se connecter à une base de données SQL pour exécuter des requêtes SQL de lecture et d'écriture de données.

Guide de la bibliothèque - TcpUdpCommunication

Ce document décrit la bibliothèque TcpUdpCommunication. La bibliothèque offre les principales fonctionnalités nécessaires à la mise en œuvre de protocoles de communication réseau par sockets reposant sur un client et un serveur TCP (Transmission Control Protocol), ou UDP (User Datagram Protocol) pour la diffusion et la multidiffusion, par exemple (si pris en charge par la plate-forme).

Guide de la bibliothèque - TimeSync

Ce document décrit la bibliothèque TimeSync. La bibliothèque TimeSync implémente la fonction client SNTP (Simple Network Time Protocol). Elle permet au contrôleur de se connecter à un serveur de temps NTP (Network Time Protocol) ou SNTP afin de synchroniser l'horloge interne RTC (Real-Time Clock) du contrôleur en conformité à la norme temporelle UTC (Universal Time Coordinated), internationale et unique.

©2020 Schneider Electric. All rights reserved.